处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

虚拟OR实体 盘点手机厂商的按键解决方案

虚拟OR实体 盘点手机厂商的按键解决方案
来源: 太平洋电脑网 时间:2014-08-27
  所谓“ 爱者欲其生,厌者欲其亡”,做为全球部买情怀才能送的手机,锤子手机自问世之日起,便陷入了无止境的争论之中。其中值得讨论的,便是老罗在发布会上 大加鼓吹的三颗X格甚高的实体按键。在谷歌号召安卓手机使用虚拟按键的今天,锤子拿出实体按键可谓是不走寻常路。当然,一切设计都有好坏两面,实体按键与 虚拟按键也各有其优缺点。那么今天,小编便为大家盘点一下手机厂商的按键解决方案。

  纯实体按键

  纯实体按键可谓有着久远的历史,只是因为触控手机的流行而导致其渐渐被淘汰,但实体按键在输入上带来的畅快感觉是虚拟按键无论如何都不能比拟的,就像曾 经风靡手机圈的黑莓,凭借着按键的舒适吸引了大批粉丝。只是如今黑莓已经没落,实体按键手机的代表已经变成了IPHONE和锤子手机。

  应当说IPHONE是一部“矛盾”的手机,一方面因为IPHONE的热卖,导致触摸屏成为主流,淘汰了实体按键。而另一方面,IPHONE却也是目前市面 上少数坚持使用实体按键的手机。据说当年乔布斯是想做无按键手机的,但是因为技术问题(当然还有人们的使用习惯),终决定留下一颗HOME键。时间终 告诉我们HOME键是极为成功的设计。它是iOS设备正面的物理开关,能让人们直白的理解它的功能。而现在TOUCH ID的加入更是让HOME键大放光芒。可以肯定的说,在未来的很长一段时间内,HOME键都会是苹果的一大标志。


iPhone 5S的Home键

  锤子手机上的实体按键则引起了巨大的争议。按老罗的说法,锤子手机上之所以设计实体按键,那是为了避免误操作,除此之外其手感也是绝佳的,配上按键的背 光灯瞬间提升X格。就小编来看,老罗的出发点是好的,只是终弄巧成拙。首先机身正面的三枚实体按键在设计上就显得非常突兀,与整机的设计风格不符。而就 使用感受而言,实体按键和虚拟按键的搭配则有不伦不类之感,就拿发微博举例,用拇指触摸屏幕打字,发完后按实体返回键接着刷微博,然后如此重复,这种虚拟 触摸和实体按键之间的交融绝对是冰火两重天。如果想防止误触控,那直接做成隐藏的虚拟键就好,又何必大费周章的用实体按键呢?至于有人说的这三颗按键其实是松下早在2011年就弃用的设计,大家就仁者见仁智者见智吧。

  半实体半虚拟按键

  半 实体半虚拟按键是当今安卓手机的主流按键设计。大体上来说可以分为两类,类是以三星为代表的实体加电容键的设计。这类手机在设计上大多是借鉴 IPHONE,毕竟IPHONE已经有了巨大的成功,和IPHONE近似的设计多少会为手机带来一定的额外加分。如今三星在实体按键上加入了指纹识别功 能,相比于VIVO XPLAY 3S这类的后背式指纹扫描也算是进步的多。即使在如今的安即使在如今的安卓阵营之中,有着实体按键的安卓机和全触控的安卓机相比依旧会给消费者以独特之 感。


三星S5按键

  第二类就是全电容按键,这些按键全部做在屏幕之外。这种设计的优点便是设计极为方便,毕竟已经有了多年的经验,而且在制造成本上相对低廉。只是在手机屏 幕越来越大的今天,这种屏幕外设计按键会在很大程度上占据前面板的空间,不利于屏占比的提高。误操作也是一个逃脱不掉的话题,电容式按键无法设计为隐藏或 暂时失效。想象当你玩游戏正爽的时候,突然碰到返回键直接退出,那感觉,就不单单是悲伤了。


小米4电容按键

  全虚拟按键

  原生Android系统从 2.3时代混乱的按键设计,到 4.0时代后标准化集成在屏幕之中的返回、Home以及多任务虚拟按键,可以说是谷歌想为其他厂商树立一个标准,将系统虚拟按键集成在屏幕之中,而不是分离出来做为电容键或者实体键。

  当然,关于全虚拟按键的争论其实还是比较大的。首先虚拟按键在日常使用中牺牲了一部分屏幕显示内容(好在如今一部分手机已经可以将其设为隐藏),明明这 么大的屏幕却要让出一部分显示死气沉沉的虚拟按键,而且长时间显示同样的内容可能使屏幕出现烧屏。再者就是美观问题,正如Nexus设备统一的黑色虚拟按 键,不管在什么界面下都是同样的杠在屏幕下方,甚至比长得丑的实体按键要更让人觉得碍眼。接着就是软件适配的全屏问题。不少游戏都因为没有适配好,横屏游 戏时都会出现虚拟屏幕不肯消失的情况。还有就是,虚拟按键同样会让人误按,并且更虚无飘渺。当然从优点上看,虚拟按键省却厂商为机身安排电容或实体按键的 功夫,可让手机外观整体性更强。同时,使用标准的虚拟按键也遂了谷歌的意,有利于培养Android统一的按键标准,并且提供给消费者统一的使用体验。


LG G3虚拟按键


  总结  在全虚拟按键里做的比较好的是LG。LG在G3内自带了可以调整虚拟按键的功能,加上默认的布局一共六种选择。要知道过去想改变Android手机的虚 拟按键,需要root,或者是刷个ROM。而电容按键或者实体按键要更改键位也不容易,总之是需要折腾的。而LG直接在系统中提供了更改选项,可以说是极大的方便了使用者

  我们看到,不管是实体,电容或是虚拟按键,都各有其利弊。实体 按键在输入方面有着巨大的优势,只是厂家若想用好实体键,必须在相应大的工业设计上做出细致的考虑。如今锤子就是因为实体按键而导致良品率低的惊人,还有 黑莓的旗舰也是造型极为奇葩。而安卓厂商要考虑的,就是如何将平淡的手机按键做的出彩,好比魅族的MX3,将三颗键集成到一个圆环可触摸呼吸灯,这种 漂亮而独特的想法少见,即使牺牲了一定的面板空间,但也给使用者带来了美的享受。如今虚拟按键是潮流,好比的WP8,1,也逐渐在系统之中推广全虚拟 按键。笔者相信在谷歌的大力号召下,未来会有更多的厂家投身虚拟按键的怀抱。不过萝卜青菜各有所爱,究竟哪种按键更符合您的胃口,还需您慢慢思考。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次