来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-26
OFweek 电子工程 网讯:近日,微博用户@GeekBar创始人磊哥在iPhone 6的原理图上发现了一个名为Phosphorus的传感器类 芯片 ,认为它会是下一代的M7协处理器,可配合HealthKit,汇聚不同来源的健康数据,掀起医疗革命。
但是国外用户leecbaker发帖称,他对这类零部件十分熟悉,可以几乎百分之百确认绝非什么M7协处理器,只是个气压传感器而已,iPhone 6多种新型环境传感器之一。
他说:“图中的芯片编号为BMP282。我有99.99%的把握,这是一颗Bosch气压传感器,类似BMP280。一个零件的变种经常有略为不同的编号。如果说苹果让Bosch为其定制了这颗芯片,比如说不同的封装、不同的测量范围,那就解释得通了。”
BMP280采用八针LGA金属封装,尺寸2.5×2.0×0.95毫米,工作气压范围300~1100hPa,温度范围-40~85℃,主要用途有GPS导航增强、室内导航、室外导航、天气预报、健康应用、垂直速度测量等等。
另一位网友kdarling支持他的说法,并指出Bosch传感器的针脚布局和原理图上相符,同时表示,BMP系列传感器的能力很有限,不支持湿度、温度检测,更高级的BME系列才支持。
这是@GeekBar创始人磊哥的分析第二次遭到质疑了,之前它分析认为iPhone 6的内存还会是1GB,但国外媒体认为这个容量对应的是闪存而不是内存,不过此前关于iPhone 6基带是高通MDM9625的说法倒是没错的。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。