处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中国IC设计发展动能支撑爱德万的测试大业

中国IC设计发展动能支撑爱德万的测试大业
来源:eefocus 时间:2014-08-26

业务延伸枝叶繁茂
作为已经走过60个年头的老牌测试企业,翻开爱德万公司的发展史,我们可以看到2001年是该公司业务发展的一个分水岭,因为这一年,爱德万在纳斯达克上市了,更多的市场资本的涌入让它在传统的存储测试之外,可以将触角延伸到更多的业务领域。我们一起来看下爱德万上市以来的大事记:

2001年 爱德万公司在纳斯达克股票交易所上市;
2002年 位于日本北九州的研发中心完工,以加强对亚洲客户的支持;
2003年 T2000发布,是一款开发架构的SoC测试系统;
2005年进入掩模 CD-SEM业务领域;
2008年 收购Credence Systems GmbH,这是一家欧洲的汽车半导体测试厂商;
2009年 Haruo Matsuno 被任命为公司总裁;
2010年 发布3D钛赫兹成像和分析系统TAS7000;
2011年 收购美国半导体测试设备供应商惠瑞捷。也是从这一年开始,明显加快新产品开发和上市进程;
2012年 发布云测试平台,这是一个新的业务领域,提供基于订单的测试服务;
2013年 收购美国公司W2BI,进入无线系统级测试市场;








近日,在上海举办的媒体见面会上,爱德万测试(中国)管理有限公司业务战略发展部高级总监陆亚奇向与非网记者介绍,目前爱德万的业务涵盖机电一体化系统、半导体和器件测试系统以及一些新兴业务领域,这些新兴业务包括钛赫兹波测试和MEMS传感器测试领域等。

关注中国坚固躯干
在交流中,陆亚奇格外强调中国市场对爱德万公司整体业务发展的重要性,一方面,国内IC产业在未来几年的市场增量将有显著的、大幅度的提升,包括TD-LTE应用的发展对多模多频芯片以及高效电源管理模块的需求将大大增加,网络处理器/FPGA/RF/PA等产品的市场需求将有明显增长,北斗导航系统上升到国家战略层面,对卫星导航芯片以及嵌入式处理器需求量增大,同时银行IC卡的替换潮,也会对集成的嵌入式存储/MCU/电源管理/安全算法芯片以及其他芯片模块产生大量需求;另一方面,有目共睹,国内IC产业上有政府层面的大力支持和资金投入,下有产业界的研发、制造实力不断增强,目前展讯、海思已经跻身全球25大无晶圆IC厂商行列,一个个空白和记录被打破。

对中国市场的持续高度关注也让陆亚奇对公司在国内的业务发展表示乐观,他所在的业务战略发展部即为公司针对中国市场而设立的一个部门,主要职责在于充分了解国内客户的需求、掌握市场发展动态,在公司内部及时作出反馈并付诸行动,从公司战略层面做到与国内市场发展保持一致。

一个小细节是我注意到爱德万中国公司近期在进行大量的社招和校招,大多是技术支持岗位,显然是业务增长迅速,急需补充客户支持人员。

产品为根

2011年收购惠瑞捷后,爱德万加强了自己在SoC芯片测试方面的实力,针对中国市场加速成长的SoC市场的特点,经研发爱德万将原有面向SoC测试的V9300可扩展测试平台从此前的Pin Scale架构升级到Smart Scale,与此同时爱德万传统的T2000平台升级到T2000 EPP,其中Smart Scale架构的V9300平台的特点是降低了系统成本,满足对价格敏感的国内客户的需求,这种架构调整也让V9300得以进入更多国内IC厂商和研发机构的采购名单。

此次发布会上,爱德万测试(中国)管理有限公司应用技术支持部高级经理刘旸用两款模块产品向我们证明爱德万在产品开发上的用心。其中一款是针对V9300平台的PVI8大电压大电流电源测试模块,作为对此前推出的DPS128和PS1600模块的补充,让用户通过一个V9300平台就可以完成对大电压大电流的SoC芯片的整体测试。刘旸表示,相较于传统需要两台仪器配合完成数字和电源部分的测试不同,PVI8的出现将大大节省用户的测试成本。“作为一款八通道的测试解决方案,PVI8八个通道都配置了单独的时钟源,因此八个通道可以独立工作互不干扰,此外,PVI8的优势在于大电压大电流测试的切换可在几毫秒内完成,并且无过冲和过热现象,可以马上进行测试”刘旸补充。

针对V9300平台的PVI8大电压大电流电源测试模块

针对T2000平台的1.6GDM模块

针对T2000平台的DPS150AE模块

另一款产品是针对T2000平台的1.6GDM模块和DPS150AE模块,1.6GDM是在原有1GDM基础上的升级版;DPS150AE则是对原有DPS150A模块的升级版,这两款产品都实现了向下兼容,让原有用户可轻松完成升级。其中1.6GDM 较1GDM 实现了明显的速度提升,提供DDR测试解决方案、提高了可用性和可观测性、提供USB2.0的仿真测试环境,DPS150AE的上电准备时间较DPS150A缩短了2/3。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。