来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-25
之前我们详细了解过Intel 14nm工艺的过人之处,但那基本只是单一的介绍,没有和其他厂商、其他工艺的正面对比。日本同行PCWatch近日也对Intel新工艺做了一番解析,更加凸显了世界 芯片 巨头的强悍。
Intel22nm工艺已经率先使用了3D立体 晶体管 ,14nm上将进化到第二代,其他厂商则会陆续上马类似的FinFET,包括台积电16nm、三星/GlobalFoundries14nm。
来看看几个工艺的间距数据:
Intel14nm的栅极间距为70nm,内部互联小间距为52nm,这两项指标分别比22nm缩小了22%、35%。
相比之下,台积电16nm、三星/GF14nm的栅极间距分别是90nm、78nm,前者只相当于Intel22nm的水平,后者也略弱一些,而内部互联小间距则都是64nm,相比于Intel大了23%。
这些间距越小,就可以把晶体管做得更小、更密,对于电路集成度、芯片性能的重要性不言而喻。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。