来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-23
作者:宋焕丰
要说十几年前国内经典的手机是啥?相信大家都会不约而同的想到"大哥大",因为这款手机的上市开启了国内移动通讯时代,为以后手机发展打下坚实基础,所以说"大哥大"是手机行业的鼻祖一点不为过。
进入功能机时代,"大哥大"那种庞大的体积已减去大半,虽然功能机在便携性上优化不少,且可当音乐播放器使用,但音质与音乐播放器相比要逊色不少,所以大多数人使用时还是以接打电话为主要功能。此外,在这个时代出现的一些经典产品,大部分都是以外观为主。
当手机步入智能时代后,Android、iOS系统的诞生改变了手机圈的"生态环境",同时也让我们的生活更加丰富多彩。当然,在智能手机时代也出现了不少脍炙人口的经典系列,像里程碑、银河、Nexus等,这些经典系列中的每一款产品都深受广大消费者喜爱。
也许有人会问"这些产品如此受欢迎的原因在哪?",这和它们发布时的市场环境以及自身独特的"魅力"息息相关,像早些年的里程碑1,该机炫酷的外观个性十足,而三星GALAXYNote3的巨屏和SPen功能则为其带来不少人气,当然,其它经典系列吸引人的地方不一而足,想继续了解的朋友请滚动鼠标往下看。
三星GALAXY系列大多数消费者一定都不陌生,该系列英文翻译过来就是银河,音译的话叫盖世,此系列共分为GALAXYS和GALAXYNote两大旗舰产品,并在每年春秋两季发布,其中,GALAXYS诞生于2010年4月,该系列从代起便受到消费者追捧,到第三代产品达到高峰,虽然后来S4、S5的表现没有超过第三代的巅峰时期,但依然备受消费者青睐。
从上文我们得知,如今的三星GALAXYS5已是该系列第五代产品,此机于今年2月底发布,上市前受到广大消费者强烈关注,可能由于消费者的期望值过高,S5发售之后并没有迎来一边倒的赞美之声,也许明年的S6三星会有所改变,不过,以该系列超强的影响力,GALAXYS5人气依然很高。
三星GALAXYS5
配置方面,三星GALAXYS5配备一块5.1英寸1080p级别的SuperAMO LED显示屏 ,内部搭载一颗主频为2.5GHz的四核处理器,辅以2GBRAM,具有16GB/32GB存储版本,并支持MicroSD卡扩展。相机阵容为1600万像素后置+210万像素前置摄像头,加入实时HDR模式,支持4K视频录制以及指纹识别。此外,GALAXYS5还内置心率监视器,拥有NFC、红外遥控功能。大名鼎鼎的苹果是世界上无人不无人不晓的IT公司,该公司在手机领域推出的iPhone系列,以超凡脱俗的设计,流畅的用户体验,成为人们心目中敬仰的对象,甚至有人为买到"爱疯",不惜卖肾买iPhone,可见苹果iPhone系列在手机行业内的影响力多么强大。