处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业内小龙芯2H核心板方案发布(附规格表)

业内小龙芯2H核心板方案发布(附规格表)
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-23
  • OFweek 电子工程 网讯:近日,北京众达精电结合行业客户及龙芯产品线推广的需求,推出业内小(76*55mm)2H核心板方案。此核心板方案的推出,将大大缩短客户新产品开发的周期与人力成本,可广泛应用于安全、电力、通信、交通、导航等领域。

    核心板是将MINI PC的核心功能打包封装的一块电子主板。大多数核心板集成了CPU,存储设备和引脚,通过引脚与配套底板连接在一起从而实现某个领域的系统 芯片 。人们也常常将这样一套系统称为 嵌入式开发 平台。因为核心板集成了核心的通用功能,所以它具有一块核心板可以定制各种不同的底板的通用性,这大大提高了产品开发效率。因为核心板作为一块独立的模块分离出来,所以也降低了开发的难度,增加了系统的稳定性和可维护性。

    核心板主要是按CPU芯片类型来分,过去一般主流平台有ARM、三星、INTEL三家,现在又增加了国产的龙芯平台,已经广泛应用在军工、电力、通信等领域。

    龙芯2H核心板效果图

    该龙芯2H核心板方案具有如下突出特点:

    1、支持龙芯2H单SOC处理器。可提供电子元件100%国产化方案;

    2、76*55mm超小尺寸。适应特殊体积系统产品、双路及多路处理器应用;

    3、全表贴DDR3 1G内存与1G FLASH。适应高振动应用环境;

    4、多I/O支持。支持PCI-E*4、SATA、USB、串口、SPI、VGA、RGMII等;

    5、支持自定义化扩展板。适应多样化、短开发周期应用解决方案需求。

    龙芯2H核心板产品规格表

    该方案主板具有高性能、低功耗、小尺寸、单5V/12V供电、可扩展性等特点,具有良好的可靠性和兼容性,可适应不同系统产品需求。公司同步提供LINUX操作系统级的软件支持,协助客户进行系统移植,缩短客户开发周期与上市时间。

    据了解,北京众达精电科技有限公司致力于自主国产产业化发展,为嵌入式通信领域国产化解决方案高新技术企业,是龙芯中科在嵌入式领域的战略合作伙伴。公司将以龙芯处理器技术为依托,面向网络安全、北斗导航通信、电力通信、车载通信、工业显控与平板等嵌入式领域不断推出创新解决方案。

    此外,龙芯1号的多款核心板已经由广州龙芯中科推出,个人可以在淘宝龙芯俱乐部专卖店买到,龙芯1B核心板价格220元,龙芯1C核心板299元。龙芯俱乐部社区团购也在进行中,网址 www.loongsonclub.com。目前推出了龙芯1C开发板650元和后一批珍藏版龙芯2F 8089B迷你笔记本电脑379元的社区特价团购。

    龙芯1C核心板采用龙芯1C处理器作为主控CPU,是广州龙芯中科推出的嵌入式应用开发平台。此方案板具有丰富的外设接口以及软件资源。用户可通过1C开发板评估龙芯1C处理器的性能,以及进行应用产品的开发。 龙芯1C芯片是基于LS232处理器核的高性价比单芯片系统,具备丰富的外设接口及片上模块,为开发者提供足够的计算能力和多应用的连接能力。可应用于指纹生物识别、物联传感等领域。

    龙芯1C 核心板

    通用核心板与底板构成龙芯嵌入式开发平台

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
    2 1N4001 0.19MB 18112次
    3 DAC1220E 0.95MB 16435次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次