处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

黄晓庆:希望将700-900兆优质频率应用于移动通信

黄晓庆:希望将700-900兆优质频率应用于移动通信
来源:CCTIME飞象网 时间:2012-08-23

8月22日消息,日前,中国移动通信研究院院长黄晓庆在接受媒体专访时表示,希望更多的无线电频率,特别是700-900兆之间的优质的频率尽快发放给移动通信使用。他称,这在全球已经是很重要的趋势,随着移动互联网的快速普及,很多国家都将这些频率重新发放给移动通信使用。

    除了无线电频率之外,黄晓庆还呼吁把包括WIFI技术的下一代的频率,更多地提供给WIFI技术来使用,甚至像感知无线电这种新型的技术,使各种应用的频率可以通知感知无线电实现共享,从而极大地提高无线宽带的接入。

    黄晓庆同时表示,当前制约移动互联网发展主要的瓶颈仍然在于移动通信网络。“尽管中国在2008年上马3G,无线宽带网的建设非常迅速,但是相比发达国家我们还是非常落后。更重要的一点是,随着网络不断的发展,带宽的增长需求也非常巨大,未来五年随着带宽增长,流量将会增加1000倍。因此,我们一直呼吁尽快将4G投入商用。”


 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次