处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

R&S公司安全航空管制通讯设备解决方案发布

R&S公司安全航空管制通讯设备解决方案发布
来源:eefocus 时间:2014-08-21
近日,慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司以其R&S VCS-4G语音通讯系统成为建立模拟控制中心设备市场中个同类产品供应商。R&S VCS-4G 全部基于IP的系统采用了分布式和冗余式架构。该产品符合国际EUROCAE ED-137B标准,并将于近期通过中国市场对此类产品的测试核准许可要求。

罗德与施瓦茨公司将在2014国际航空管制设备展上展示其基于IP技术的 VCS-4G 型话音通讯系统设备。该设备是模拟控制中心的核心组成部分,在确保航空管制的灵活性和防故障方面至关重要。同时,该设备得到了空管通讯设备专家们的广为赞赏,特别是其监测不期望的并行VHF-UHF无线通讯的模拟信号发射等方面的技术创新特性。

R&S VCS-4G已经取得欧洲航空飞行管理机构的首肯。这个机构负责管理北大西洋航线空中走廊(冰岛航空管理权威机构和爱尔兰航空管理权威机构),且此机构授予了罗德与施瓦茨公司一份合同来提供此航线的基于IP技术的R&S VCS-4G话音通信系统产品。这将帮助创建世界首个跨国虚拟控制中心操作系统。每个站点将配备独立的VCS系统,这即能保证每个站点的独立工作能力,又能确保他们作为系统的一部分联合运作,从而动态负载和资源共享成为可能。除了传统的语音通讯功能,VCS还整合了一系列的数据应用程序。比如,提供机场内摄像区域以外的视频图像,气象数据和报警功能可以直接在空中交通管制员的控制台上显示。这种额外的信息可以帮助控制人员对局势进行更全面评估,并迅速地对关键的变化做出应对。

此外,罗德与施瓦茨公司将为未检测到的不期望发射信号并行传输的问题提供解决方案。新功能DSiT(检测并行传输)可以为日趋繁忙的空管区域提供更高的操作安全性。R&S Series4200 VHF/UHF无线通讯设备将采用数字信号处理,以确保较弱信号也可被捕捉,同时确保不会丢失关键性的安全信息。该无线通信设备会检测到同时收到的同频信号,并将这一情况以光学和声学提示方式向空管控制人员报告。

罗德与施瓦茨公司是世界上首个为航空管制应用领域提供DSiT功能设备的供应商。

罗德与施瓦茨RCMS II远程遥控和监控系统为用户提供系统各个部分的综合信息,以使操作人员可以在必要时进行干预。该设备的一个新增特性是包含通过标准网络管理协议(SNMP)的附加系统组件。通过完整的从空管人员麦克风到无线电站天线的系统解决方案,罗德与施瓦茨现在可以向整个空管通讯链条提供整套产品及技术支持。

罗德与施瓦茨公司将在2014北京国际空管设备展上呈现其通过严格测试的创新技术解决方案。诚挚邀请您于2014年9月17-19日莅临中国国家会议中心A728展台参观并探讨。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次