处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI推出支持高级 PMBus™ 接口与智能功率级的多相位 Vcore 解决方案

TI推出支持高级 PMBus™ 接口与智能功率级的多相位 Vcore 解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-08-21

    符合 VR12.5/VR12 标准的 DC/DC 控制器与 NexFET™ 智能功率级以小封装尺寸实现效率.

    2014 年 8 月 20日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向企业级服务器、存储与高端台式机应用的完整多相位内核电压 (Vcore) 电源管理系统解决方案,分别为:TPS53661、TPS53641 和 TPS53631 DC/DC 控制器。此次推出的控制器 家族以及 CSD95372B 与 CSD95373B NexFET 智能功率级符合因特尔 VR12.5 与 VR12 稳压规范,是业界一流的数字多相位解决方案,支持 Intel® Xeon® 处理器。这些完整的解决方案具有小的封装尺寸,并可实现高达 95%的效率,堪称业界。

    TPS53661、TPS53641 和 TPS53631 DC/DC 控制器分别支持 6、4 及 3 相位工作,并整合 TI 高级 D-CAP+™ 控制架构以及特性丰富的 PMBus 指令集。CSD95372B 与 CSD95373B 同步降压 NexFET 智能功率级可实现在小型 5 毫米 x 6 毫米封装中集成智能驱动器和功率 MOSFET。这些产品相结合,可提供一款支持优异瞬态性能、并具有业界基准遥测准确度以及出色系统可靠性的完整多相位 Vcore 系统解决方案。

TPS53661、TPS53641 以及 TPS53631 的主要特性与优势
TI 的 D-CAP+ 架构可提供超快瞬态响应,其内在设计可消除拍频问题;
动态电流共享与逐周期电流限制可确保稳健的多相位稳压器工作;
混合模数拓扑可实现低的静态功耗、快的动态性能以及超高灵活性;
业界小的 5 毫米 x 5 毫米封装。


CSD95372B 与 CSD95373B 的主要特性与优势
支持 3% 误差精度的集成型电流反馈可取消对电感器 DC 电阻 (DCR) 传感的需求;
高功率密度支持业界散热性能;
优化的封装尺寸提供 DualCool™ 封装选项,不仅可简化布局,而且还可改善散热片工作。
 
供货情况与封装
    多相位 Vcore 电源管理解决方案现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。TPS53661、TPS53641 以及 TPS53631 DC/DC 控制器采用 40 引脚 QFN 封装,而 CSD95372BQ5M 与 CSD95373BQ5M NexFET 智能功率级则采用 12 引脚 SON 封装。



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次