处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim Integrated推出两款IO-Link参考设计

Maxim Integrated推出两款IO-Link参考设计
来源:EEWORLD 时间:2014-08-20

    有效缩减设计空间,提升工业效率。

    Maxim Integrated将IO-Link的优势集成至接近检测传感器以及16通道数字输入集线器。

    中国,北京,2014年8月19日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出两款的子系统参考设计,提供高精度、低功耗接近检测(MAXREFDES27#)并通过紧凑的数字输入集线器加强分布式控制(MAXREFDES36#)。

    现代“智能化”制造业很大程度上依赖于高速自动化及优异的检测功能,进而引发对多功能、高精度接近检测需求的大幅增长,然而接近检测并非易事,系统需要多路传感器输入。这里介绍的两款全新子系统均集成了工业应用所需的IO-Link®标准接口,有效节省空间。MAXREFDES27#接近检测传感器采用IO-Link协议,实现控制器和远端光传感器之间的高效、双向通信。MAXREFDES36#数字集线器采用IO-Link协议加强分布式控制,将16路数字输入放置在二进制传感器附近,从而缩减了PLC侧大量的线缆数量,并大幅降低成本、实现更高的数字输入密度。

MAXREFDES27#接近检测传感器
    MAXREFDES27# IO-Link子系统参考设计允许操作人员调节、校准光接近检测传感器,实现高达14位分辨率的精度。包含DC-DC低功耗转换电路有效提高系统效率。该设计可针对不同的表面和光强水平进行调节和校准。

    高集成度:电路板集成DC-DC转换器、IO-Link收发器、接近检测传感器和Renesas RL78微控制器,有效提升效率、可靠性及系统可配置性
超低功耗:功耗仅为150mW (典型值),低功耗特性有效降低热耗,从而提高可靠性、延长工作时间
可靠的IO-Link性能:提供自配置功能、传感器与控制模块之间高效的双向通信以及多种保护机制
微小的外形尺寸:整个设计的印刷电路板(PCB)尺寸为8.2mm x 31.5mm


MAXREFDES36# 16通道数字集线器
    工业控制通常存在大量的输入线缆,从各种传感器至可编程逻辑控制器(PLC)的数字输入模块。此种传统架构很难进行故障排查、且维护费用高。的MAXREFDES36# IO-Link子系统将16路数字输入汇集到集线器,省去了连接PLC的15根电缆。该子系统功耗仅为235mW,尺寸较现有方案缩小60%。这种节省空间的数字集线器允许制造商在每个系统控制器中放置更多的数字输入,有效简化运营复杂度、降低维护成本、保持低功耗运行、延长正常工作时间。

    高集成度:电路板包含DC-DC电源转换器、两个8通道数字输入串行器、IO-Link收发器和Renesas RL78微控制器
可靠的IO-Link性能:提供自配置、短路和关断保护、过热预警以及驱动功能
低功耗:功耗仅为235mW (典型值)
小尺寸:方案尺寸为53.75mm x 72mm,可放入标准DIN导轨PCB支架,较现有方案缩小60%


评价
    Maxim Integrated参考设计经理David Andeen表示:“接近检测和分布式控制是工业转型升级的两大关键要素,光传感器与IO-Link协议相结合,能够支持多种低功耗传感器;数字输入模块通过减少工厂车间的线缆布设数量,在降低成本的同时,也便于维护。MAXREFDES27#和MAXREFDES36#能够帮助用户更快、更好地实现工业设计,降低成本、提升整个工厂的性能”。

价格信息
    MAXREFDES27#和MAXREFDES36#电路板的价格均为99美元。另免费提供原理图、布局文件和固件(包括IO-Link所需的 IODD文件),可即刻投入使用。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次