处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大友尚集团推出基于TI的太阳能微型逆变器解决方案

大联大友尚集团推出基于TI的太阳能微型逆变器解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-08-20

    2014年8月19日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI C2000 的太阳能微型逆变器解决方案,它可读取 ADC 并在所需的单个时钟周期内调整 PWM。

    逆变器的核心是 MPPT 算法,其可通过微处理器或 MPPT 控制器来实施。控制器执行非常精确的算法以将面板保持在功率提取点,同时调整 DC-DC 转换,产生串所需的 DC 输出电压。此控制器经过编程可执行所有电源管理功能必需的控制环路。PV 输出功率取决于操作条件并随着温度、云层覆盖以及一天的各个时段的改变而改变,所以要跟踪和调整以实现此持续不断的功率点。控制器包括高精度 PWM 输出和实施控制环路的 ADC 等先进外设。ADC 可测量 PV 输出电压和电流等变量,然后根据负载更改 PWM 占空比来调整 DC/DC 转换器。复杂方案可用于跟踪真实的输出功率,即使是在有部分阴影的 PV 组件中。

    TI广泛的模拟电源管理和微控制器 IC等全面的产品系列,可提供完整的太阳能系统解决方案。如:并网中央逆变器、微型转换器和微型逆变器以及离网电池充电和逆变器等。

方案特色:
C2000系列MCU是一款集成模拟外设功率级控制的高性能的32位定点和浮点处理器。

    基于C2000微控制器开发的太阳能微控制器,具有高效、可靠并网的优点。以理论为基础,采用step by step的设计指导方法,指导用户了解软件和硬件实现的基本原理,从开环死循环控制引导用户设计。单MCU系统的实现从而简化设计过程、降低成本。

    完整的软件源代码:太阳能和数字电源的软件库提供的代码优化,来实现各种电源的拓扑结构和算法,如MPPT和软件锁相环(PLL);全面的硬件的设计文文件和详细的档,可帮助客户将高性能和高可靠性的太阳能微逆变器快速推出市场。

图示-系统架构图


 
规格说明: 
支持28组电压45V输入;
功率达到280W(@220VAC)/140W(@110VAC),适合于全球太阳能市场的多样化需求;
峰值效率93%,总谐波失真(THD)小于4%,减少有害的散热,增加系统使用寿命;
C2000高性能控制器,执行DC/DC和DC/AC功率级高频控制回路。





ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22191次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15971次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9186次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次