来源:新浪手机
时间:2014-08-19
新浪手机讯 8月18日上午消息,此前频繁曝光苹果公司消息的Sonny Dickson近日又放出一张疑似全新Lightning数据线USB接口的照片,新款USB接口芯片位于中部,此举很可能是为双向插入所设计。
在上周,曾有一组全新Lightning数据线曝光,据称从苹果公司供应商富士康工厂流出。而今频繁曝光苹果消息的消息人士Sonny Dickson也曝光了一张数据线USB口的照片。
可以看到右侧的全新数据线USB接口外形了有很大变化,“金手指”不再是位于一端,而是在USB口框架中部,从这样的设计来看,很有可能全新的数据线将不再需要考虑方向,正反都可插。
同时,全新的闪电数据线也将支持USB3.0,而目前产品则仍旧停留在USB2.0,USB2.0的传输带宽为480Mbps,而USB3.0的传输带宽高达5.0Gbps。
而此前苹果公司在六月份曾面向授权配件厂商(Made for iPhone)公布一个全新规格,用以帮助他们的产品连接iOS设备通过闪电接口而非传统3.5毫米耳机接口。而使用闪电接口可使模拟音频转向数字音频,输出48kHz的高保真立体声,或48kHz数字单声道音频。
同时,使用闪电接口的耳机,可以直接从苹果设备获得供电,这样用户可以一边听音乐一边充电,并且还可通过iOS设备直接为耳机产品进行固件升级。(琪欣)