处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

物联网兴起 IC设计面临Mixed Signal严峻挑战

物联网兴起 IC设计面临Mixed Signal严峻挑战
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-16
  • OFweek 电子工程 网讯:物联网(IoT)应用兴起,除为半导体厂开创新的市场商机外,亦带来诸多积体电路(IC)设计新挑战,特别是系统单 芯片 (SoC)功能整合度愈来愈高,已使 IC设计 业者面临更严峻的数位和类比混合讯号(Mixed Signal)电路验证(Verification)挑战。

    Cadence全球营运暨系统和验证事业群执行副总裁黄小立表示,近年来亚太区芯片设计公司对验证工具的需求已显著攀升。

    益华电脑(Cadence)全球营运暨系统和验证事业群执行副总裁黄小立表示,物联网应用须具备感测、处理和连结等能力,而SoC要在兼顾小尺寸、低功耗和低成本的前提下整合上述功能,将面临许多挑战。

    黄小立进一步解释,要达到上述设计目标,SoC开发商势必须使用先进制程,然而在先进制程设计中打造类比功能极为吃力,因此许多芯片大厂如联发科,已开始利用数位预失真(Digital Pre-distrotion)和数位校正(Digital Calibration)等方法,将许多类比功能转换为数位设计,降低在先进制程节点实作类比电路的挑战。

    不仅如此,先进制程的设计规则愈来愈多,且类比与数位电路须同步验证,才能确保芯片功能运作无虞,因而对混合讯号验证的需求愈来愈高,也因此益华不断投入新技术研发,如近期所提出的「RealNumber Modeling」技术,即可让设计人员在数位模拟环境中执行类比电路模拟,从而大幅提高SoC的验证效率。

    另一方面,益华也戮力厚实物联网芯片设计所需求的矽智财(IP)阵容,如数位讯号处理器(DSP)、中高阶类比数位转换器(ADC)与数位类比转换器(DAC),以及高速介面等,同时致力确保客户在益华设计工具中使用该公司IP时,可达到的整合设计。

    黄小立指出,亚太地区的芯片商长久以来较重视设计实作(Design Implement)层面,对于验证的投入相对较少。然而,随着SoC设计益趋复杂,芯片商已逐渐体认到验证的重要性,毕竟一旦发生错误而须返工,花费的时间与成本负担愈来愈大,因此这一两年购买 电子设计 自动化(EDA)验证工具的厂商家数已有明显增加。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、 Mouser (贸泽)、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
    2 1N4001 0.19MB 18108次
    3 DAC1220E 0.95MB 16433次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次