• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD首款ARM架构皓龙A1100芯片细节曝光

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-15

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:早在今年1月份的圣何塞开放计算峰会上,AMD推出了旗下首款基于ARM架构服务器处理器:皓龙(Opteron)A1100系列 芯片 ,该系列芯片代号为“西雅图(Seattle)”。直到近日,在加利福尼亚州库珀蒂诺举办的HotChips会议上,AMD又公布了关于该系列新品的更多详细情况。

    AMD公布首款ARM架构皓龙A1100芯片细节

    OpteronA1100系列芯片与其他Opteron系列产品有明显的区别,前者是一款完整的系统级芯片(SoC),而不是CPU,具备完整的功能设计,我们平常所见的SoC系统多用于移动设备,比如平板电脑和智能手机,而AMD这款新的芯片则用于服务器领域。

    第二个不同之处在于,OpteronA1100系列芯片基于ARM的Seattle架构核心设计,而不是常见的x86架构,其内核设计完全来源于ARM的技术。准确的说,OpteronA1100系列芯片的内核架构为Cortex-A57,四核心设计,支持64位计算。

    技术支持方面,OpteronA1100芯片的默认频率为2GHz,功耗低于20W,拥有4MB的二级缓存和8MB的三级缓存,支持ECC内存,支持双DDR3或DDR4(1866MHz)存储通道,支持128GB双通道内存,提供有4个SODIMM、UDIMM或RDIMM封装模块,支持8个SATA3.0Gbps接口、8道PCIExpress3.0插槽和双万兆以太网接口。

    为了提供开发环境,AMD特别准备了开发套件,其中主要的两个东西为OpteronA1100系列芯片以及针对设计的micro-ATX主板。整套开发套件还包括pacheweb服务器、MySQL数据库引擎以及PHP脚本语言,用于开发稳固的web服务应用程序、ARM环境的Java7和Java8版本,还有UEFIBIOS和Linux操作系统和驱动程序。

    套件的硬件方面,主板上提供了2组16GBDDR3内存,PCIExpress接口(x8或2个x4),8个SATA接口、标准电源接口、PCIExpress接口、标准的UEFI引导环境、Linux环境等等。配套A1100的还有一枚CortexA5辅助处理器,用于控制电源管理、启动计算机以及调出初始配置。

    OpteronA1100系列芯片的详情公布以及开发套件的推出,并没有带来任何低廉的定价信息,由于该系列产品专注于服务器,AMD给予了全套开发套件的报价为2999美元,相当于MacPro的初始售价。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 Wpi Onlinecomponents Master

    更多新闻