来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-15
华为9月4日发布的Mate7
芯片
配置有了进一步消息,昨日华为终端手机产品线总裁何刚透露将有更好的处理器用在华为新机上,引发了网友对华为Mate7新机或将采用海思麒麟920进阶版的猜测。
据了解,麒麟920芯片分1.7GHz和2GHz两个版本,其中荣耀6高配版则搭载主频为2GHz的版本,有可能高配版的麒麟920芯片会用在华为Mate7上。不过,据早前传闻Mate7将推1080p屏和2K屏两个版本,若海思麒麟920要适配更高分辨率的屏幕,很有可能将采用Mali-T628MP4的GPU换用,同时在功耗的处理上也要做进一步的调试。