日前,ARM联合高通发布了技术白皮书,称基于 ARMv8-A 的高集成 SoC(系统级芯片)将引发新一代变革,目前 SoC主要基于ARMv7-A架构。(更多财经新闻,请加微信号cbn-yicai) 手机芯片中包括了计算、通信等不同处理器模块,但计算模块主要根据ARM处理器搭建,ARM处理器因此有“芯片中的芯片”之称。白皮书披露,超过 95% 的Android 设备芯片基于 ARM架构,从 25 美元的入门级智能手机到 600 美元的顶级智能手机。 在ARM披露的业务模式中,高通等“ARM 许可人”将ARM处理器与其他处理器、技术模块集成后,向市场推出各自不同品牌的SoC。 目前,联发科新的4G旗舰处理器MT6595采用了32位的ARM多核处理器,联发科即将新推出的MT6795,外界也预计将采用8个ARM Cortex-A53处理器。而高通旗舰处理器高通骁龙810,也采用了八核Cortex-A57/A53 架构。华为海思芯片麒麟920,采用了八核ARM Cortex-A15/A7架构。 ARM认为,随着ARMv7-A架构向下一代ARMv8-A演进,将为由ARM、高通等“ARM 许可人”、安卓系统和应用开发者搭建的生态带来新一轮变革。 据介绍,ARMv8-A向后兼容ARMv7-A设备。相比起ARMv7-A,ARMv8-A 指令集将有较大扩充,通过定制开发和集成新的技术可带来能耗的大幅降低,芯片某些部位的能耗可下降20%~30%。 “随着下一代产品的面市,ARM Cortex-A53 和 Cortex-A57 CPU 和 big.LITTLE 的运用,使高通公司得以推动计划发展,从而在所有产品系列中使用 64 位的处理方式。”ARM表示。 上述过程中,ARM称Cortex-A57 和 Cortex-A53的出现是为了“帮助过渡”。这两款ARM Cortex处理器为基于64 位 ARMv8-A 架构的前两款处理器。 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。