处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美60W LED驱动解决方案

安森美60W LED驱动解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-08-21

NCL30051主要特性
•恒定关断时间电流模式控制
•可调的关闭时间
•内部的前沿熄灭
•流入250mA/流出500mA峰值驱动能力
•±3.2%电流检测精度在25℃
•内置启动延迟
• 3.3 V逻辑电平调光输入
•无铅器件

NCL30051典型应用
•液晶显示面板的LED背光驱动器
• LED灯条
• LED路灯
• LED灯泡

NCL30105器件是峰值电流控制,固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器。它经过优化,用于深度连续导通模式,省去了输出电解电容。它具有关闭时间可调器,其控制器可以驱动MOSFET的500kHz的开关频率。其专用的调光引脚,能够采用脉宽调制逻辑信号,直接进行LED调光。其软启动引脚可创建启动序列,以使峰值电流慢慢斜坡上升,用于调整峰值电流设定点,进行模拟调光控制。该器件具有强大的保护功能,可以检测开关过流故障,还可以大限度地检测即时故障。

图1 NCL30051方框图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次