来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-13
OFweek 电子工程 网讯:TE Connectivity 旗下 TE电路保护部(TE Circuit Protection,TECP)参与制订和完善了两项新标准,它们分别是中国国家标准《GB 9816.1 - 2013热熔断体 部分:要求和应用导则》,以及中国机械产业标准《JB/T 11627 - 2013自恢复式小型熔断器》。TE电路保护部参与制订和完善了这两项新标准,中国电器科学研究院有限公司等单位也参与了它们的起草和制订。
其中,《GB 9816.1 - 2013热熔断体 部分:要求和应用导则》已经由中国国家品质监督检验检疫总局、中国国家标準化管理委员会于2013年12月31日发佈,并预计将于2015年7月13日实施。本标准将会取代GB 9816 - 2008,除了一些格式上的更改,新标准也补充了“热熔断体的分类、标志、机械要求、电器要求、温度试验、消防的技术要求”等内容,适用于额定电压不超过交直流690V,额定电流不超过63A的热熔断体。
该标准适用于室内环境下使用的电器、电子设备及类似的元件,包括掌上型和可携式设备等。但如果热熔断体所处环境的气候和其他条件与本标准规定的类似,则也适用于非室内条件下工作的热熔断体。
《JB/T 11627 - 2013自恢复式小型熔断器》属于中国机械产业标准,已经由中国工业和资讯化部于2013年12月31日发佈,并且于2014年7月1日开始实施。该标准规定了自恢復式小型熔断器的尺寸和端子、电气要求、试验方法的技术要求,适用于额定电压不超过600 V、保持电流不超过30A、由聚合物正温度系数材料(PPTC)构成的自恢复小型熔断器。
此类熔断器主要用于过流保护,在某些应用场合可以兼具过温保护的作用,但不适合替代具有分断电路电流能力的含有可熔体结构之小型熔断器。自恢复式小型熔断器可应用于电池、 开关电源 、手机、USB介面、以及照明器材等产品。