处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瑞萨电子展示12款应用方案 借物联网实现智能社会

瑞萨电子展示12款应用方案 借物联网实现智能社会
来源:EEWORLD 时间:2014-08-12

  在2014年度(第三届)工业计算机及嵌入式系统展上,瑞萨电子集中展出了其在工业自动化、智能电网、电机控制、医疗电子、安防监控、家电等领域的12款应用解决方案亮相,并展示了其致力于通过物联网技术和方案,实现智能社会的美好愿望。

  瑞萨电子(中国)有限公司董事长兼总经理CEO堤敏之先生表示,随着物联网的发展以及社会智能互联步伐的加快,瑞萨电子将以前以产品为导向的战略,转变为以解决方案为导向,致力于为客户提供多样化的应用解决方案,以满足智能社会的互联需求。

  他表示,在汽车半导体领域,瑞萨电子保持着的市场地位,拥有业界先进、安全的产品和方案。物联网时代,瑞萨电子将这种优势强势向工业、物联网等热门应用领域扩张,致力于为智能社会、智慧生活提供创新的提案和可靠的支持。

  如今,瑞萨电子利用其在MCU、模拟与功率器件、SoC产品上的优势,实现了从底层芯片到系统化解决方案的全线布局,可提供满足客户多样化需求的方案,帮助客户开发方便、安全、节能的智能应用。通过融合其在连接、控制、节能、可靠等方面的技术优势,瑞萨电子致力于创造一个虚拟的“plane”,通过物联网实现智能社会。

  应未来设备对性能、尺寸、互联性等多方面的需求,瑞萨电子推出了针对工业自动化、智能电网、智能家居、可穿戴设备、电机控制等领域的嵌入式系统解决方案。在展会现场,瑞萨电子集中展示了TPS-1 PROFINET工业以太网解决方案、OFDM窄带电力线载波通信解决方案、RL78/G14系列MCU的电机控制方案、RX/62T的BLDC FOC控制方案等12款应用解决方案。

  瑞萨电子(中国)有限公司通用解决方案中心综合业务部副部长王均峰先生重点介绍了在中国首发Remote I/O组件的参考设计解决方案。

  智能工厂要求的信息量日益增长,人们对有能力传输这些高速大容量通信的工业以太网的需求更加强烈,但采用这类工业以太网技术时,需要做大量开发和评估工作。为帮助系统设计人员将缩减从开发、评估、测试所需的时间,瑞萨电子推出了使用了工业以太网通信SoC产品R-IN32M3系列的Remote I/O组件参考设计解决方案,包括实时Remote I/O模块、软件、文档和电路原理图,免费提供给系统设计人员使用。

  王均峰先生表示,该方案支持EtherCAT、 CC_Link IE、Ethernet/IP和PROFINET等协议,适用于智能工厂控制设备的数据传输。此外,方案还在单芯片上集成了CPU,控制器,存储器和PHY,减少了设计复杂度和PCB面积,有助于以较低成本开发出更紧凑的系统。

  他表示,中国市场在瑞萨电子占有非常重要的战略地位,目前中国市场是瑞萨电子海外市场的排头兵,这也是为何Remote I/O组件的参考设计解决方案选择在中国首发的原因。为帮助客户更好的创造价值,瑞萨未来将继续加强生态系统的打造,与产业链上下游的标准组织、软件厂商开展协作,实现多标准和协议的支持,以满足不同用户的需求,基于多标准共存,让物联网应用走向真正的互操作,从而实现真正的智能社会。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次