处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性

Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
来源:EEWORLD 时间:2014-08-12

    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的可调低压差 (LDO) 稳压器AZ2085,负载电流范围从低至仅1mA到的3A,调节引脚电流则只为6µA,比同类型直流线性稳压器产品适合更广泛的应用。

    这款器件的压差电压在3A的满载电流下一般为1.2V,并以2.5V到15V的输入电压支持负载点占空比。它还降低了小负载电流和压差电压,使主机板、电信设备及机顶盒电源等应用能够受惠。

    AZ2085利用一对外部电阻器设定输出电压,而它的超低调节引脚电流使设计人员能够采用较大的电阻器,不会对容差造成负面影响。新器件与具有低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容器相互兼容,进一步提升设计灵活性。

    这款采用了TO252封装的低压差稳压器在负载及线性调节上分别达到0.3%和0.2%的规格,即使输入电压或负载出现极端的变化,也能提供高度的设计稳定性。此外,新产品的完整电流限制能力及热保护电路可防止结温过高

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14201次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次