处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM和Cadence协调Cortex-A9及A15的封装设计工作

ARM和Cadence协调Cortex-A9及A15的封装设计工作
来源:中国电子网 时间:2012-08-20

英国ARM和美国铿腾设计系统(Cadence Design Systems)宣布,两公司在ARM处理器内核“Cortex-A”系列的封装设计(Hardening)进行了协调(铿腾英文发布资料)。Hardening是指,将不依存于特定半导体工艺的RTL(Register Transfer Level,寄存器转移级)的软IP内核应用于为特定半导体工艺优化的掩模设计。

随着半导体工艺向微细化发展,Hardening变得越来越复杂,越来越难。因此,为了使Hardening变得容易,ARM提出了追加信息(数据)的POP(Processor Optimization Package,处理器优化方案)。POP的内容因工艺及处理器内核的世代等不同而略有不同,根据此次的发布资料,POP主要由3方面组成。

(1)为特定内核及特定工艺优化的“Artisan”物理IP(电路类库,即标准单元和内存缓存配置);(2)以多种构成及设计为对象进行Hardening的结果的报告。(3)用于Hardening的多种知识,也就是布图规划、脚本、实用性及封装设计指南等。

ARM以前主要与工艺方(硅代工企业)推进POP优化,而今后还将与EDA企业积极推进此项工作。此次宣布面向铿腾的EDA工具群优化了Cortex-A的POP。其步就是面向铿腾的执行(RTL→GDS-II)设计用EDA工具群“Cadence Encounter”,优化了用台积电40LP工艺进行Hardening的Cortex-A9的POP。今后还将面向Cadence Encounter,优化以台积电28HPM工艺及Cortex-A15为对象的POP等。

Cadence Encounter包括逻辑合成工具“RTL Compiler”、自动配置布线工具“Encounter Digital Implementation System”、寄生参数提取工具“Cadence QRC Extraction”、时序分析工具“Encounter Timing System”,以及时钟和数据线的同时优化技术“CCOpt:Clock Concurrent Optimization”等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次