来源:EEWORLD
时间:2014-08-06
两个分别关于热熔断体和自恢复式小型熔断器的国家标准和行业标准已经发布。
中国上海-2014年8月5日- TE Connectivity 旗下 TE电路保护部 (TE Circuit Protection)参与制订和完善了两个新标准,它们分别是中华人民共和国国家标准《GB 9816.1 - 2013热熔断体 部分:要求和应用导则》,以及中华人民共和国机械行业标准《JB/T 11627 - 2013自恢复式小型熔断器》。TE电路保护部参与制订和完善了这两个新标准,中国电器科学研究院有限公司等单位也参与了起草和制订。
其中,《GB 9816.1 - 2013热熔断体 部分:要求和应用导则》已经由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2013年12月31日发布,计划2015年7月13日实施。本标准是替代GB 9816 - 2008,除了一些格式上的改动,新标准也补充了“热熔断体的分类、标志、机械要求、电器要求、温度试验、防锈的技术要求”等内容,适用于额定电压不超过交直流690V,额定电流不超过63A的热熔断体。本标准适用于室内环境下使用的电器、电子设备及类似的组件,包括手持式和便携式设备等。但如果热熔断体所处环境的气候和其他条件与本标准规定的类似,则也适用于非室内条件下工作的热熔断体。
《JB/T 11627 - 2013自恢复式小型熔断器》属于中华人民共和国机械行业标准,已经由中华人民共和国工业和信息化部于2013年12月31日发布,并且于2014年7月1日开始实施。本标准规定了自恢复式小型熔断器的尺寸和端子、电气要求、试验方法的技术要求,适用于额定电压不超过600 V、保持电流不超过30A、由聚合物正温度系数材料(PPTC)构成的自恢复小型熔断器。此类熔断器主要用于过流保护,在某些应用场合可以兼有过温保护的作用,但不适合替代具有分断电路电流能力的含有可熔体结构的小型熔断器。自恢复式小型熔断器可应用于电池、开关电源、手机、USB接口、以及照明器材等产品。
TE电路保护部高级研发经理刘建勇博士评论说: “近年来,包括便携式和消费电子等电子电器设备越来越小型化、多功能化,对于热熔断体和自恢复式小型熔断器等电路保护器件的要求也在不断提高。TE电路保护部致力于满足客户的各种需求,通过参与制订和完善这些标准并使电路保护产品的发展更加规范化,TE电路保护器件可为各种电子产品和应用提供更可靠的保护。”
TE电路保护部应用工程经理董湧先生表示:“随着电路保护技术的发展,需要从器件的设计、制造、测试和试验等环节进一步规范其尺寸、电气性能要求、试验方法和使用环境条件等因素。作为的电路保护专家,TE电路保护部在过去多年一直在引领热熔断体(保险丝)和可复位器件技术的发展,拥有先进的技术和广泛的产品线,参与制订和完善这两个新标准即是TE电路保护部技术的佐证。”