随着FPGA硅芯片的更新换代,FPGA产品的门数量不断增加,性能与专门功能逐渐加强,使得FPGA在电子系统领域能够取代此前只有ASIC和ASSP才能发挥的作用。但是,FPGA必须有适当的设计工具辅助,让设计人员充分发挥其作用,否则再好的产品也毫无意义。
提供便携高效设计环境
针对混合系统构架开发,提供快速系统建模平台Impulse C进行系统模型的搭建。
如今FPGA已进入硅片融合时代,集成了DSP、ARM等,这种混合系统架构需要更好的开发环境,如嵌入式软件工具OS支持、DSP编程、基于C语言的编程工具、系统互联、综合和仿真以及时序分析。为此,Aldec(阿尔戴)公司针对混合系统构架开发,提供了先进的基于ESL(Electronic System Level)的快速系统建模平台Impulse C进行系统模型的搭建。在此环境下,设计师可以采用高级语言C对系统进行描述,快速建立目标系统模型,并进行验证。一旦系统模型建立,就可以在Impulse C环境中,对所建立的系统模型进行软硬件划分及协同验证,以确保所建系统模型能够满足目标系统的要求,然后通过C综合手段,将系统的硬件部分自动优化到目标FPGA中,同时自动生成系统软硬件接口和互联信息。
对于C语言综合方案,Aldec的Impulse C可提供从基于C语言的设计/算法到RTL级描述的快速、可靠转化;可提供完整可靠的系统设计验证、丰富的系统优化手段、广泛的目标平台支持。Impulse C还支持嵌入式软硬件加速系统及计算加速系统设计。基于C的应用,通过Impulse C转化后的HDL代码,为后期静态规则检测、动态验证及设计评测提供来源和依据,从而保证HDL设计的可靠性。
针对FPGA设计,Aldec提供了业内的完备的设计验证解决方案,其中Active-HDL是管理、开发、输入、仿真及验证分析系统。它集成了FPGA设计中的各种工具,集多种设计输入手段、仿真调试技术、厂商与第三方的综合和实现工具以及所有主流厂商的库于一体,为工程师提供了一个易用、功能强大、性能优越、高效的解决方案,使设计师能够以快的速度设计出复杂、性价比更高的电子产品,大大缩短产品的设计周期。Active-HDL提供多种设计输入支持,通过采用多种专利技术极大地提高了仿真速度,工具可支持单内核混合仿真。此外,Active-HDL还提供多种实用且功能强大的时序分析及纠错手段,加快了调试进程并限度地保证了可靠性。
对于静态规则检查,Aldec提供Alint作为全面、高效、多层次的规则检查工具。Alint采用PBL(Phase-Based Linting)方法学的检查原理,提供对主流规则库(如STARC、DO-254、RMM等)的支持,从设计输入入手,保证后期逻辑实现的质量及可靠性,进而缩短开发周期,降低成本。
针对更高的仿真验证加速需求,Aldec提供了HES硬件实物级仿真验证加速平台,该平台有多项专有技术保证仿真验证速度在数量级上的飞跃,同时实物验证环境保障了逻辑设计的可靠性。
总之,Aldec的工具可提供便捷高效的设计环境、安全可靠的设计保障及显著的设计/验证/仿真效率。
第三方专业EDA工具需求持续增长
FPGA的应用范围越来越广,这给第三方工具和开发平台提供商带来了新的商机与挑战。
目前的主流FPGA器件厂商也提供部分开发套件,但是这些开发工具大都只能满足基本开发流程所需的功能,并主要侧重于后端的综合、布局布线、FPGA芯片的物理结构及新器件的开发,对于为重要的前端设计、验证和评测支持甚少,这些都需要专业的第三方EDA工具提供支持。
随着专业化分工越来越细,FPGA器件厂商将大量精力投入到FPGA器件工艺的升级换代、提高集成化程度、降低功耗、扩充硬件功能等方面,而可编程芯片的软件设计、验证等则需要越来越强大的第三方EDA工具的支持。第三方专业EDA厂商会将主要精力投放在可编程器件设计验证专业软件的开发,并旨在提高设计的效率、可靠性和精度上,而FPGA供应商则专注于提供性能更好、集成度更高、单位功耗更低的FPGA器件,专业EDA厂商对于设计的便利性、验证的多样性与设计结果的可靠性更为关注,并且会提供与FPGA器件厂商工具以及其他平台之间的无缝连接及协同开发解决方案。
综上所述,器件厂商与专业第三方EDA工具厂商是相辅相成不可分割的产业联盟,形成一个缺一不可的、相互依存的生态环境,对于普通用户来讲,随着对FPGA器件应用的深入以及规模的扩大、复杂度的提高,必然会对第三方专业EDA工具有着持续增长的需求。
FPGA的应用范围越来越广,已经从通信领域拓展到工业、消费、医疗等领域,这些变化给第三方工具和开发平台提供商带来了新的商机与挑战。应用在通信、工业、消费、医疗等领域中的FPGA,应当基于完整的专业设计流程和验证流程进行设计。基于此,EDA工具厂商应该对不同行业的FPGA设计提供全流程的设计验证工具,如设计管理、设计动态仿真、调试、覆盖率分析、静态规则检查、实物及半实物验证等工具,以及针对特殊技术领域的特殊解决方案,如针对SoC、SoPC领域的协同加速解决方案。