处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

这次较个真儿!小米4硬件技术评测(组图)

这次较个真儿!小米4硬件技术评测(组图)
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-02
  • 小米4出来也有几天了,各种消息那是层出不穷,相当壮观,网上也充满了小米4与各个手机的对比评测,这次小编不为别的,单是从硬件技术这块下文章,给小米发烧友们吃一颗定心丸。下面就来看看吧。

    屏幕工艺保守 亮点不大

    从收集的信息来看,小米4应该还是采用Sharp的CG-Silicon TFT(Continuous Grain-Silicon Thin Film Transistor)液晶屏,依旧是12只白光LED组成背光模组。

    全贴合技术对比

    按照小米的一贯工艺,以及雷布斯在发布会上没有怎么讲液晶方面的突破,那小米4应该还是采用了G+G结构电容触摸屏,OGS全贴合工艺。OGS贴合是很传统和保守的工艺,没有什么可说的,但看看iPhone5和Lumia 920已经采用In-Cell技术,小米还是需要拍马快追啊。

    游戏35分钟后正面和左侧热像

    小米4的液晶中规中矩,技术上面非常保守地采用了成熟而且廉价的方案,没有太大亮点。虽然不得不说,高通的801 芯片 确实性能强悍,而且在实测的时候工作温度并不高,但在我看来,越来越大的屏幕尺寸和越来越高的分辨率,只是一味在肤浅的层面讨好消费者。

    屏幕是电量消耗大户

    小米4的液晶采用MIPI接口,按照1080 x 1920 x 60Hz的带宽和速度要求,估计需要用到4对Lane(差分时钟通道)。目前,主流手机的屏幕尺寸越来越大,成为手机耗电量的消耗大户,通过评测我们知道:

    全白图片显示 : 840.08 mW

    全黑图片显示 : 829.94 mW

    从数据可以看出来,按小米4电池3080mAh的配置,如果只是点亮屏幕能够支撑差不多4个小时。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。