• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Tegra K1对决骁龙801:谁是宇宙强芯?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-02

分享至:
  • 不知从什么时候起,平板电脑也进入拼硬件、比配置的怪圈,且2年内走完笔记本电脑10多年的进化历程。“跑个分”是用户对高配平板好的戏谑。跑分并不代表操作体验,但跑分是流畅体验的基础,Android系统很吃硬件,没有好的硬件基础,何谈操作体验。

    当前顶尖处理器莫过于高通骁龙801和英伟达Tegra K1,前者大家比较熟悉,量产较早,优势是集成多模通信基带,绝大多数高端旗舰手机都采用这款 芯片 。英伟达Tegra K1夏初才实现量产,终端产品较少,很多朋友在小米平板发布会后才认识到这款处理器。

    作为全球顶尖的移动处理芯片之一,英伟达Tegra K1具体性能以及实际表现如何,其内置的Kepler架构GPU的移动图形处理器能碾压高通骁龙801吗?下面,笔者就详细对比高通骁龙801和英伟达Tegra K1的性能差异(注:忽略功能、发热、基带等,只对比性能),让大家有更清楚的认识。

    参赛选手简介

    目前采用英伟达Tegra K1处理器的终端很少,而搭载高通骁龙801的智能终端比比皆是,笔者选取小米平板和HTC One(M8)参与测试。小米平板采用7.9英寸视网膜屏、2.2GHz英伟达Tegra K1四核处理器及2GB运行内存;HTC One(M8)采用5英寸1080p全高清屏、2.5GHz高通骁龙801四核核理器及2GB运行内存。两款产品配置基本相同,的区别是处理器。

    Tegra K1

    英伟达Tegra K1四核处理器,主频2.2GHz,拥有192个Kepler架构的GPU核心,4+1核心的A15 CPU核心,还拥有ULP节能处理器,支持1.2G像素的处理能力,并能支持1亿像素的照片拍摄。Tegra K1是款采用Kepler架构GPU的移动图形处理器,与台式机的GeForce显卡采用的GPU架构一致。

    骁龙801

    高通骁龙801芯片,采用28纳米制程,配备Krait 400处理器(CPU),单核主频可达2.5GHz,并且搭载Adreno 330图形处理器(GPU),可支持2100万像素摄像头和高达2560×2048像素的显示屏分辨率。骁龙801优势是内置调制解调器,支持4G LTE全球模式,其中包括LTE FDD、LTE TDD等制式(Tegra K1无通信模块,本文意在对比性能,通信模块只做说明,不详细对比)。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

    更多新闻