来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-01
OFweek 电子工程 网讯:乘着中国内地游戏机市场重新开放的东风,微软新主机Xbox One将在今年9月正式面向国内玩家发售。据了解,2000年1月,中国因为担心不良游戏内容影响青少年健康成长,彻底封杀了游戏主机产品。在长达14年的游戏机禁令被解除后,微软Xbox One近日正式宣布登陆内地市场。
7月30日,微软正式发布国行版Xbox One游戏主机,并宣布将于9月23日正式发售,售价为3699元起,正版游戏售价也将从99元至249元不等,同时,国行版本Xbox One将提供2年保修,及3个月的免费Gold会员。
Xbox One接受预定
新一代的娱乐盒子Xbox ONE由微软公司于2013年5月21日正式发布,同年11月22日上市。Xbox ONE的主要目标是“创造一个生动的娱乐体验”。基于这个创意,微软推出了XboxONE游戏平台,提供给用户独特的娱乐体验,更多的是注重他们个性化的游戏喜好和游戏风格而不是游戏本身,将用户做为整个娱乐体验的中心,一切的设计和服务都是以他们为本。
Xbox One的硬件配置包括有:8核心CPU、8GB内存、500GB硬盘、蓝光光驱、USB 3.0接口,以及802.11n Wi-Fi支持等。此外,Xbox One将运行微软Windows 8内核,其搭配的新一代Kinect体感传感器将升级支持1080p广角镜头。Xbox游戏控制器包括了40处新的设计改动,支持触发式力回馈等特性。
对于Xbox One全新的操作界面,Xbox One有以下让人惊艳的用户体验。
、超硬的感觉
微软Xbox One拥有8核的CPU,基于AMD“美洲豹”架构的X86—64八核心,频率1.75GHZ,视频输出上,可达3840 X2160分辨率输出;内存为8G DDR3,500G不可置换硬盘;支持蓝光播放,USB 3.0接口等超强配置。