处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI推出首款全集成型Thunderbolt DC/DC 电源解决方案支持总线供电应用

TI推出首款全集成型Thunderbolt DC/DC 电源解决方案支持总线供电应用
来源:EEWORLD 时间:2014-07-31

   参考设计可为 Thunderbolt 解决方案简化电源设计。

   2014 年 7 月 31日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款面向总线供电 Thunderbolt™ 应用的全面集成型电源解决方案——TPS65980 DC/DC 开关稳压器。该产品的推出进一步壮大其业界的 Thunderbolt™ 产品阵营。TPS65980 是 TI 认证Thunderbolt™ 单端口外设参考设计的核心器件,不仅可简化电源链,而且还可加速硬盘驱动器、固态驱动器以及音视频解决方案等总线供电应用的设计。

   除了TPS65980 稳压器之外,TI 还为 Thunderbolt 应用提供完整系列的电源管理、开关、多路复用器和接口解决方案。此外,TPS22981 电源多路复用器、TPS22920L 负载开关和 LM3481 升压转换器可为主机与外设设备的有源线缆及所连接设备传输和接收电源。HD3SS0001 视频开关还可直接连接至 Thunderbolt 控制器,对 Thunderbolt UART 发送/接收对和 DisplayPort 主链路进行切换。在线缆解决方案中,TPS22986 电源多路复用器可自动选择合适的 3.3V 电源,为有源线缆电路供电。

   Thunderbolt 技术现已成为 PC 主机与外设设备及显示设备之间数据传输的快途径。它在每通道 10 Gbps 全双工带宽下,将高速数据 (PCI Express) 与显示 (Display Port) 整合在统一协议上。Thunderbolt 2 在单个 20Gbps 全双工通道中整合两个通道,可实现 4K 视频等未压缩高带宽数据的传输。

TPS65980 的主要特性与优势:
集成度:集成所有电源管理功能,可满足 Thunderbolt 总线供电设备的电源需求,与分立式解决方案相比,可将总体 BOM 成本降低 50%,同时还将解决方案尺寸缩小 40%;
Thunderbolt 认证:作为Thunderbolt 总线供电解决方案的推荐认可解决方案,TPS65980 可帮助用户缩短设计时间,
高输出电流:提供高达 3.5A 的输出电流,当设备接入10W 的总线供电终端时,还可实现超过 90% 的高效率。其自动热关断及电源排序的功能可为设计提供更高的灵活性。

工具协助设计
   TI 为 Thunderbolt 产品线提供一系列支持工具,可加速产品上市进程。TI Designs Thunderbolt™ 单端口外设参考设计针对总线及自供电外设进行了测试和认证,可帮助设计人员加速产品上市场进程。此外,TI 还针对 Thunderbolt 产品系列的每款器件提供了 EVM,包括 TPS65980EVM,其可为评估器件性能和工作特性提供便捷的途径。

供货情况与封装
   采用 24 引脚、5 毫米 x 4 毫米 x 0.9 毫米 VQFN 封装的 TPS65980 现已开始供货。同步提供的还有 TPS65980EVM。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次