• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI半导体吴健鸿:无线微控制器不是“1+1”的数字游戏

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-31

分享至:
  • 德州仪器(TI)日前面向可穿戴设备、家庭自动化、家庭安防、个人保健、 智能家电 、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网等物联网(IoT)应用,推出了片上互联网(Internet-on-a-chip) SimpleLink Wi-Fi CC3100和CC3200平台方案。新产品有何特性?面对庞大的物联网应用,TI将如何整合资源,打造健康生态系统?本刊为此专访了TI半导体事业部嵌入式产品业务拓展经理吴健鸿。

    CC3100/CC3200平台方案的主要卖点在哪里?有何差别?

    低功耗、高灵活性和云连接支持能力可以说是TI此番赋予CC3100/CC3200的卖点。区别在于CC3100用于采用外部低成本 MCU 的嵌入式TCP/IP堆栈,CC3200则采用集成80MHz ARM Cortex-M4与Wi-Fi网络处理器,但目的都是将嵌入式微控制器与无线连接功能进行整合,打造高性能与低功耗兼备的SoC产品。

    得益于低功耗射频和高级低功耗模式,TI将CC3100/CC3200 Wi-Fi能耗降至了新低(终端设备依靠两节AA电池就可运行一年以上)。此外,用户还可将任何MCU与CC3100配合使用,或是利用CC3200的Cortex-M4 MCU添加其专有代码,从而利用快速连接、云支持和片上Wi-Fi、互联网和稳健的安全协议实现针对IOT的简易型开发,无需具备开发连接型产品的经验。

    TI半导体事业部嵌入式产品业务拓展经理吴健鸿

    很多人认为嵌入式无线微控制器无非就是“MCU+无线功能”,似乎没有什么神奇之处,您怎么看?

    做嵌入式无线微控制器不是玩“1+1”的数字游戏。现在很多 芯片 厂商的做法是简单的将手机中的Wi-Fi与MCU打包销售,但这种架构很难实现低功耗目标。我们这次不但整合了很多外围器件,包括电源,还额外增加了一个硬件加密解密加速器,对降低功耗起到了出奇制胜的作用。

    换句话说,在不与路由器进行连接时,单纯让Wi-Fi处于睡眠状态是不足以实现器件低功耗的。TI的做法是让Wi-Fi在此期间完全关闭,当有需要时再次唤醒。一般的Wi-Fi芯片由于没有硬件加密解密功能,需要花比较长的时间来实现与AP的连接,用户体验就会很慢。而经过测试,CC3100/CC3200通常只需2秒就可实现连接,既降低了功耗,又提升了体验。

    对IOT应用来说,实现连接只是步,与云端相连,构建生态系统才是重中之重。TI对此是如何部署的?

    的确如此。利用CC3100和CC3200实现快速云连接只是步,构建开放式生态系统,满足客户个性化需求,而不是提供“一刀切”式的服务才是关键。TI一方面加大了对国内中小型客户和高校、科研机构的扶持力度。以北京奥尔斯科技公司为例,作为TI的第三方合作伙伴,他们开发出了一整套物联网教学实验箱,包括Zigbee、Wi-Fi、蓝牙等终端模块,与采用TI OMAP的网关配套使用,主要面向高校物联网的教学、培训等,非常受欢迎。

    另一方面,我们还在自身云服务平台生态系统中网罗了包括2lemetry、ARM、Arrayent、Exosite、IBM、LogMeIn、Spark、Thingsquare等厂商在内的大批会员,每个成员都面向TI的一款或多款无线连接、MCU及处理器解决方案提供云服务支持,覆盖广泛的物联网应用领域,包括家庭自动化、保健、工业、以及汽车等。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻