处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克在2014欧洲光纤通信展上展出全新光测试解决方案

泰克在2014欧洲光纤通信展上展出全新光测试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-07-29

    泰克展出众多测试测量产品与解决方案,包括业内的AWG70000系列任意波形发生器。

    中国北京,2014年7月28日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其将在2014欧洲光纤通信展(ECOC 2014,2014年9月21-25日,法国戛纳)(一层495号展台)上展示众多光测试与测量产品。泰克参展产品适合广泛的应用,包括高速数据通信和电信测试的40Gb/s压力码型生成、多通道码型生成和多通道BERT测试以及对全球复杂元件的相干光波信号分析与测试。来到泰克展台的参观者将获得亲身体验的机会,还能获得旨在帮助克服测试与测量挑战的技术建议。提供业内的高采样率、长波形存储器和深动态范围特性组合的新AWG70000系列任意波形发生器届时可让参观者亲自动手操作。

    “泰克已推出了许多令人兴奋的新技术测量解决方案,帮助我们的客户应对在高速串行、光学、光子及通信系统设计中面临的新挑战”,泰克公司技术营销经理Dean Miles表示,“我们希望在展会上展示这些新解决方案。此外,来到泰克展台的参观者还将可以参加iPhone 5s的抽奖活动。”

 泰克今年的展出亮点将包括:
AWG70000系列任意波形发生器可通过在基带、IF和RF频率(20GHz)范围内生成宽带宽信号来提供按需带宽,并支持大于-80 dBc的动态范围。凭借可存储多达16 G样点的波形存储器,它能生成足够长的独特信号来模拟实际环境或进行复杂的光调制(如PAM 4),这使它成为目前市场上灵活的宽带信号发生产品。
OM4000光调制分析仪系列提供对400G多载波相干光调制的自动测试支持。该软件选项可帮助从事400G及更快相干光系统研究的研究人员大大减少测试时间,同时提供定义载波数目、载波间隔和调制格式的灵活性。另外它还为综合分析提供经过编辑的载波测量结果和多载波显示。新软件可作为OM4106D相干光波信号分析仪和OM1106相干光波信号分析仪软件的选项MCS提供给泰克客户。OM4106D与泰克DPO70000DX系列33 GHz示波器紧密集成,并使用相干检波来采集每波长载波可达240 Gb/sec的光纤信号。
新系列高速码型发生器和误码检测器支持光和串行数据通信测试。新40Gb/s PPG4001码型发生器和PED4000系列误码检测器提供极高信号质量和抖动压力功能,是SERDES、元件及光模块测试的理想选择。PPG3000系列码型发生器和PED3000误码检测器支持多通道码型生成和误码检测,带有通道专属数据编程、抖动插入和BER分析功能,是进行有关100G Ethernet等标准的临界余量测试的理想选择,此类测试需要多达4个通道。
先进的光解决方案:在欧洲光纤通信展上,泰克将演示其阵容庞大的PHY层测试解决方案:眼图和抖动性能、压力接收机测试、串扰和BER测试以及光调制分析。泰克提供专业知识和设备来进行符合标准的TX、RS和相干光测试,信号速率范围为125 MB/sec - 100 GB/sec甚至更高。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次