来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-25
RF射频器件对非射频领域的工程师来说并没有那么悬乎,说白了就是一种可发生高频交流变化电磁波的器件,目前的应用非常广,如智能手机、GPS、手持设备等等。
下面这篇文章肯定不会让你失望,让你更清楚的了解RF射频器件的优势和竞争力。为你带来电子行业工程师标配的十款RF射频器件。
NO.1:CC1201 火热度: ✩✩✩✩✩
由TI近期推出的一款全集成单 芯片 射频收发器,设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行。所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部 SAW 和 IF 滤波器。主要用于:无线警报和安全系统、无线医疗应用等等。
主要特点和优势:
1、步长为 0.4dB,高达 +16dBm 的可编程输出功率
2、针对自动低功耗接收轮询的增强型无线唤醒
3、自动输出功率递增
NO.2:OL2311AHN 火热度:✩✩✩✩✩
一款高度集成的单芯片RF接收器,非常适合在ISM/SRD频段工作的遥测应用。因其尺寸小、功耗低和电源电压范围宽而适合在电池供电的手持设备及其同类设备中使用。并且支持多通道操作和跳频方案,还允许可编程频率阶跃,可实现晶体漂移补偿。
主要特点和优势:
1、所需外部元器件极少
2、自动VCO子频段选择和校准,可减少PLL环路带宽变化
3、具有前导码模式识别的板载信号签名识别装置
NO.3:TPS72748 火热度:✩✩✩✩✩
一款由TI推出的快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器,具有出色的线路和超快速负载瞬态性能和专为功耗敏感的应用。该LDO输出电压电平是通过使用创新工厂EEPROM编程来预设的。非常适用于无线手机,智能手机,掌上电脑应用。
主要特点和优势:
1、热关断和过流保护
2、出色的负载瞬态性能:±50 mV为200毫安登陆/推出瞬态
3、2%精度过负载/线路/温度
NO.4:AD6190 火热度:✩✩✩✩
由ADI早期推出的一款900 MHZ RF收发器,包含一个可供在902 MHz-928 MHz免执照ISM频段工作的系统使用的完整RF/IF部分。高集成度还允许多个 分立器件 被替代。该器件非常适合无绳电话和无线数据应用。
主要特点和优势:
1、完整的900 MHz射频收发器
2、独立睡眠模式为TX,RX
3、限幅放大器,带有RSSI、片上低压差稳压器
NO.5:TPS7A4701 火热度:✩✩✩
一款正电压,超低噪声RF 低压降 (LDO) 稳压器,此稳压器能够提供 1A 的负载供电。在无需外部电阻器或前馈电容器的情况下输出电压是完全用户可调节的从而减少了总体组件数量,主要应用于仪器仪表、医疗和音频、基站和电信基础设施等等。
主要特点和优势:
1、内置固定电流限制和热关断
2、与 CMOS 逻辑电平兼容的启用引脚
3、工作温度范围:-40°C 至 +125°C
NO.6:BFG67 火热度:✩✩✩✩
一款NPN平面型射频 晶体管 ,拥有8GHz的宽频带,同时采用内置射极针脚配置和交叉射极针脚配置,并且也可根据要求提供具有反向引脚配置的版本。可应用于:便携式RF通信设备、卫星电视调谐器。
主要特点和优势:
1、小反馈电容
2、低噪声系数
3、金属化镀金确保的可靠性
NO.7:CXA1741Q 火热度:✩✩✩
一款模拟的蜂窝状通信设备射频放大器,这款放大器别看是小日本的产品,却是这个分类中很典型的一款IC,不但集成了一个IF滤波器,还采用了陶瓷过滤器的功能,非常适合用于手机,尤其是手持设备。
主要特点和优势:
1、正交检测鉴别功能
2、需要很少的外部元件,具有几乎所有的IF函数
3、大范围和优良的温度特性
NO.8:LET20015 火热度:✩✩✩
一款常见的N沟道,增强模式横向场效应RF功率晶体管,这款器件是专为高增益、宽频带商业和工业应用而设计的,并且拥有出色的增益、线性度和ST的LDMOS技术,由于其线性性能优越使它成为基站应用的理想解决方案。
主要特点和优势:
1、工作在26V公共源模式下频率高达2GHz
2、高可靠性、高功率SMD封装
3、卓越的RF性能且更易于安装
NO.9:LMX2305 火热度:✩✩✩
一款高性能频率合成器的射频个人通信,采用了数字锁相环技术结合了高质量基准振荡器和一个环路滤波器,提供调谐电压的电压控制振荡器,从而产生一个非常稳定的低噪声本地振荡器信号,非常适用于:模拟蜂窝电话系统、便携式无线通信等等。
主要特点和优势:
1、RF操作高达550 MHz
2、内部均衡的低泄漏电荷泵
3、小外形塑料表面贴装TSSOP封装
NO.10:MRFIC1859 火热度:✩✩✩
由已经消逝在我们脑海中的Motorola公司早期推出的一款双频GSM集成RF功率放大器手持无线电设备,该IC的输出功率可开环控制,且无需使用定向耦合器和检波 二极管 ,与GPRS兼容,具有优良的电气性能和热性能。
主要特点和优势:
1、输入/输出外部匹配
2、高功率和高效率
3、单正电源解决方案且具有三频功能
以上是为大家展现的中国工程师标配的十款RF射频器件,RF射频器件已经成为了我们生活中必不可少的成员,它广阔的应用在海、陆、空三大领域。现在的RF射频器件的种类已经非常的多了,性能也越发的先进,工作频率可达几千兆赫兹甚至在往更高的领域突破......
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。