处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Imagination 发布市场上面积小的 Android GPU 解决方案

Imagination 发布市场上面积小的 Android GPU 解决方案
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-07-23
  • Imagination Technologies 日前发布新款 PowerVR 图形处理器 IP 内核,这是目前市场上尺寸小的兼容 Android 系统的 GPU 解决方案。这款 PowerVR 系列产品的成员 芯片 面积仅有0.55mm2(采用 28 纳米制程、时脉 250MHz),并具备完整的 OpenGL ES 2.0 功能、超低功耗,以及 Imagination 先进的 PVRTC 纹理压缩技术。

    通过应用新款 PowerVR Series5XE GX5300 内核,业内人士可以为各种低成本、面积受限的应用带来令人惊艳的 GUI(图形用户界面)以及电池寿命更长的使用者体验。

    Imagination 的 PowerVR GPU 是移动和嵌入式图形的业界标准。新款 GX5300 内核是以先前的 Series5 器件为基础,但显著增强了效率,可为入门级智能手机、可穿戴设备、IoT 和其他占用芯片面积小的嵌入式应用提供理想的低功耗解决方案。GX5300 是以 PowerVR 的可编程着色器为基础,也就是块状延迟渲染(TBDR)架构,可提供优异的高性能效率以及低的每帧功耗。此外,Imagination 业界的 PVRTC 技术能确保小的内存占位面积以及绝佳的影像品质。

    PowerVR架构固有的可扩展性和功耗效率提供的GPU解决方案。Imagination拥有从入门级到高端移动、消费和嵌入式设备都适用的产品,而精巧的新款GX5300 GPU内核更展现出我们在入门级市场的地位。其中包括PowerVR GPU、视频和视觉处理器、MIPS CPU和Ensigma Wi-Fi和蓝牙,能与FlowCloud设备到云(device-to-cloud)软件平台彼此互补。

    此外,Imagination可为开发人员提供免费的PowerVR图形SDK,这是专为支持各种3D图形应用开发所设计的跨平台工具套件。PowerVR GX5300内核即日起可提供授权。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。