• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

无GPS模块/续航不佳 小米平板缺陷汇总

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-22

分享至:
  • 小米平板以“发烧”换取口碑,性价比非常高,赢家配置堪称顶尖。搭载英伟达TegraK1四核处理器,主频2.2GHz,拥有192个Kepler架构的GPU核心,4+1核心的A15CPU核心。TegraK1是款采用Kepler架构GPU的移动图形处理器,与台式机的GeForce显卡采用的GPU架构一致,性能绝对强悍。

    “发烧”在小米创业初期立下汗马功劳,但是现在却是拖累。因为跑分并不代表体验,大肆“放大”跑分只会给人一种强堆硬件的形象。小米自身定位是一家软件公司,核心竞争力是人性化的MIUI,并不靠硬件赚取利润,目前一味宣传发烧只会与初衷背道而驰。

    盛名之下其实难副,况且雷军也承认,小米已经被过度营销,用户期望值会被无限拉高,那么失望也高。小米平板是雷军的款平板电脑,尽管经历长时间研发和多次推倒重做,不过小米平板并不完美。

    亮点与槽点并存

    小米平板的操作体验在国产千元平板里,依旧鹤立鸡群。

    本周二小米平板再次开放抢购,同时64GB/Wi-Fi版正式开卖,不过抢购成功的概率很小。好在小米提供了另一种购买方式,即所谓的“开放预定”,需要提前支付全款,小米屏幕会在2-3周发货,加上物流所需时间,到手大约30天左右,喜欢的朋友可以全款预定。

    言归正传,小米平板性价比确实很高,英伟达TegraK1四核处理器性能绝对顶尖,7.9英寸全贴合视网膜屏显示细腻,前置500万、后置800万像素摄像头也属于主流水平。不过小米平板也有很多缺点,功耗的发热控制不佳,系统有待完善,第三方应用适配也不够完美,可谓亮点与槽点共存。

    无GPS模块是硬伤

    不知道大家注意没有,小米平板没有GPS模块,使用地图软件时只能基站定位,多精确到1000米。而有GPS模块的平板在户外克精确到5米以内。缺少GPS模块不是技术受限,而是小米公司的诚意不足。

    TF卡槽设计缺陷

    小米平板外形设计模仿苹果iPadmini,用料和做工都很精致,不过TF卡槽设计却是硬伤。小米平板多支持128GB存储扩展,TF卡槽设计与苹果手机SIM卡槽相同,不过小米平板TF卡槽很难取出,卡针必须用力顶,再用指甲才能扣出。没有iPhone轻轻一顶,瞬间弹出的感觉。

    发热问题无法回避

    发热其实并不能怪小米,大家都知道英伟达Tegra处理器是暖手宝,新一代TegraK1也不例外,192个Kepler架构的GPU核心带来超强图形处理能力的同时,也带来无尽的热量。举个例子,在25摄氏度环境下,小米平板半小时超负荷运行温度接近50摄氏度,好在发热部位位于平板中间,正常持握很少触碰。

    功耗同样是硬伤

    小米平板采用的视网膜屏和TegraK1 芯片 (额定功率5W)都是耗电大户,尽管配备6700毫安时大容量电池,机身厚度也因此增至8.5毫米,续航能力却不是很强。笔者时间测试,在满电情况下待机3天后剩余27%,官方宣称的400小时待机纯属娱乐。超负荷运行不到4个小时电量告罄。

    系统小BUG不断

    小米平板运行的MIUIPad版目前只适配小米平板和谷歌Nexus7二代两款产品。开发时间较短,没有经历严苛的时间考验,所以免不了会出现BUG。笔者在使用时曾出现“设置”无响应的问题,重启后再也没出现过。

    系统应用功能欠缺

    1、时钟程序只能看世界时间,连基本的闹钟功能都没有,更不用说秒表、计时器等功能。2、首屏集成的小部件功能太简单,且不能调节大小,还容易误操作,这点需要向三星学习。

    视频播放留黑边

    小米平板采用4:3的屏幕,分辨率2048×1536像素,与苹果iPadmini完全一样。4:3屏幕的劣势是视频体验,现在只有比较老的电视屏幕比例为4:3。视频资源绝大多数比例为16:9,电影院里的宽荧幕为1.88:1。所以用小米平板看视频就会有两个大大的黑边框。

    游戏兼容性问题

    小米平板采用4:3的屏幕,然而Android阵营的平板大都采用16:10屏幕,Android手机差不多都是16:9的屏幕。要知道Android平板专用程序较少,很多都是移植手机程序,而这些程序均为16:9屏幕开发,适配小米平板4:3屏幕有些牵强。下面两个游戏就是好的例子,一个留有黑边框,一个画面被强行拉伸。

    作为雷布斯的款平板,小米平板出现这些问题大都可以原谅,毕竟积累不足,要知道行业苹果第五代旗舰iPadAir也有阴阳屏问题。不过小米平板没有GPS模块实在难以让人接受,技术要求也不高,完全是雷军的诚意不足。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻