处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Imagination 发布业界面积小的 Android GPU 解决方案

Imagination 发布业界面积小的 Android GPU 解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-07-22
    小巧、低功耗 PowerVR IP 内核适用于可穿戴设备、IoT 和其他占用芯片面积小的嵌入式应用。
 
    2014 年 7 月 22 日——Imagination Technologies 今天发布新款 PowerVR 图形处理器 IP 内核,这是目前市场上尺寸小的兼容 Android 系统的 GPU 解决方案。这款 PowerVR 系列产品的成员芯片面积仅有0.55mm2(采用 28 纳米制程、时脉 250MHz),并具备完整的 OpenGL ES 2.0 功能、超低功耗,以及 Imagination 先进的 PVRTC 纹理压缩技术。

    通过应用新款 PowerVR Series5XE GX5300 内核,业内人士可以为各种低成本、面积受限的应用带来令人惊艳的 GUI(图形用户界面)以及电池寿命更长的使用者体验。

    Imagination 的 PowerVR GPU 是移动和嵌入式图形的业界标准。新款 GX5300 内核是以先前的 Series5 器件为基础,但显著增强了效率,可为入门级智能手机、可穿戴设备、IoT 和其他占用芯片面积小的嵌入式应用提供理想的低功耗解决方案。GX5300 是以 PowerVR 的可编程着色器为基础,也就是块状延迟渲染(TBDR)架构,可提供优异的高性能效率以及低的每帧功耗。此外,Imagination 业界的 PVRTC 技术能确保小的内存占位面积以及绝佳的影像品质。

    Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“Imagination 一贯以我们在高端移动与嵌入式图形的领导地位而广为人知。PowerVR 架构固有的可扩展性和功耗效率让我们能为各类消费性设备提供的 GPU 解决方案。我们拥有从入门级到高端移动、消费和嵌入式设备都适用的产品,而精巧的新款GX5300 GPU 内核更展现出我们在入门级市场的地位。我们已经看到低价智能手机和平板电脑、以及可穿戴和 IoT 设备将带来巨大商机。Imagination 的硅 IP 产品组合将在这些众多的设备中扮演重要角色,其中包括我们的 PowerVR GPU、视频和视觉处理器、MIPS CPU 和 Ensigma Wi-Fi 和蓝牙,并能与我们的 FlowCloud 设备到云(device-to-cloud)软件平台彼此互补。”

    PowerVR GX5300 能以超精巧的芯片面积提供优异的图形效率,无需不必要的开销就能获得更佳的真实设备性能与相容性。这款 GPU 是专为小芯片占位面积设备而优化设计的,无需牺牲功能性,并可提供完整的API 支持,包括 OpenGL ES 2.0、以及 Imagination 业界的 PVRTC 和所有主要的纹理压缩格式。

软件与工具支持
    Imagination 可为开发人员提供免费的 PowerVR 图形 SDK,这是专为支持各种 3D 图形应用开发所设计的跨平台工具套件。开发人员能加入 PowerVR Insider 社区、免费下载 SDK、并与超过 45,000 名的社区成员在开发者论坛上交流。

供应情况
    PowerVR GX5300 内核即日起可提供授权。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次