传感器在各种电子机械设备中的重要性不言而喻,在物联网、智能交通、智能家居等各领域的应用数不胜数。
由于传感器融合了材料科学、纳米技术、微电子等领域的前沿技术,作为新一代信息技术、高端制造装备、新能源汽车等战略新兴产业的先导和基础,具备极其广泛的应用。
2014年7月14日,奥地利微电子(AMS)宣布推出全新磁性位置传感器技术“DAEC”和新的磁性位置传感器系列。新产品所具有的突破性技术,能对高速旋转的车轮进行极其准确的角度测量。
作为一家奥地利公司,此次出席发布会并发言的是一位德国人——奥地利微电子公司高级市场经理Oliver Weber。很巧合的是,在前一天晚上的世界杯决赛中,德国队时隔24年终于再次捧得了大力神杯,而Oliver Weber先生作为一个忠实的德国球迷也通宵观看了比赛。虽然如此,Oliver Weber并没有露出任何疲惫的神色,反而显得异常兴奋——这不仅是因为德国夺冠,也是因为他将要在这里向我们介绍一个颠覆性的技术和产品。
AMS高级市场经理Oliver Weber(右)、资深应用工程师李铭豪(左)
AMS的高效节能之路
作为一家高性能模拟集成电路(IC)设计及制造商,AMS拥有超过25年的模拟产品设计和系统方案开发经验,为客户开发和生产业界的半导体产品,如定制和标准模拟半导体产品,包括定制的专用集成电路 (ASIC) 和高性能标准产品解决方案。
凭借低功耗和高精度方面的专长,奥地利微电子为全球的通信、工业、医疗技术和汽车市场提供高度集成的质的产品。
现在,节能环保已成为全球的热点问题之一,在经济全球化的大背景下,尤其是在经济下行的环境里,工业企业所承受的压力和遭遇到的挑战日益加剧。AMS显然看到了这种趋势。
作为此次发布会的一个主要命题,高效节能被Oliver Weber先生多次提起,这并不是次奥地利微电子的高管在公开场合提出AMS在高效节能方面所做的努力。
此前,AMS节能背光电视高级产品经理Herbert Truppe就表示:“在如今的消费电子产品中,平板电视是能源消耗的产品之一。全球各地的国家都在强制推行更严格的能耗标准,以减少能源消耗。在如今的电视设计中融入奥地利微电子的智能传感器驱动照明技术,可以在不增加成本的情况下实现高画质的视觉体验,同时有效地减少能源消耗和二氧化碳排放。”由此可见,不仅仅是传感器部门,AMS的其他部门都已经将高效节能作为了衡量产品优劣的一个重要指标之一。
那么DAEC又是如何实现高效节能的呢?
Oliver Weber介绍说,DAEC又称为动态角度补偿技术,“这是高速电子电机设计师首次无需外部微控制器或DSP上复杂误差补偿方案的情况下,使用稳健、紧凑的磁性位置传感器。“
而全新的DAEC技术和产品主要用于电机市场。
电机作为重要的工业耗能设备,广泛应用于泵、风机、压缩机、传动机械等领域,其耗电量约占中国整个工业电耗的60%以上,其中小型三相异步电机耗电约占35%,是耗电大户,所以开发高效电动机是提高能源利用率的重要措施之一。
与普通标准电机相比,使用高效节能电机的节能效果非常明显,通常情况下,能耗平均下降10%左右,效率可提高4%左右。
据了解,2012年全球高效节能电机的产地主要集中于亚洲、欧洲地区,占据了全球总产量的60.8%。亚洲地区的产地主要集中在中国、日本、韩国和印度等地,欧洲产量主要集中在德国、英国、法国等国家。2007-2012年美洲地区和欧洲地区高效节能电机的产量占比逐渐下降,全球高效节能电机生产布局表现出由发达国家向发展中国家转移的特点。
DAEC技术有效的提高了电机的效率,对于用户来说,降低了能耗,缩小了电机的尺寸,减轻了重量。
DAEC为新系列产品带来了哪些优势?
新的“47系列”位置传感器包括具有DAEC(动态角度误差补偿)功能的AS5047D、AS5147、AS5247三款产品。
“47系列传感器芯片的推出标志着磁性位置传感器技术的重大发展和进步。高速马达设计者可首次在没有外部微控制器或DSP上复杂误差补偿方案的帮助下使用稳健、紧凑的磁性位置传感器。” 奥地利微电子副总裁兼汽车业务部总经理Bernd Gessner表示。
DAEC实现了单芯片磁性位置传感技术下高转速精确度,将动态角度误差减少到几乎为零,跟AMS其他位置传感器一样,完全免受杂散磁场的影响。
传统磁性旋转位置传感器芯片需要将其嵌入式磁性元件中磁场强度的原始测量信息转换为数字角度测量结果,由此导致传播延迟(通常为100 - 200µs)。在延迟期间,由于离心器的角位移发生变化,当数字输出时,其实际位置与传感器所测量的位置将会产生误差。
与传统传感器相比,DAEC的优势是不言而喻的,不过Oliver Weber则表示,DAEC主要目标是缩小磁性位置传感器与光学传感器之间的性能差距,为客户提供低价、高质量的磁性位置传感器。
要知道的是,光学传感器及仪器是依据光学原理进行测量的,它有许多优点,如非接触和非破坏性测量、几乎不受干扰、高速传输以及可遥测、遥控等。
而传统的传感器作为电气化设备,他们有着与生俱来的缺陷,例如信号传输过程中的损耗,容易受电磁噪声的干扰等等。这些缺陷会造成在一些特殊的应用场合中,传感器的使用变得相当具有挑战性,甚至完全不适用。光学传感器就是针对这些应用挑战极好的解决方法,使用光束代替电流,而使用标准光纤代替铜线作为传输介质。
不过Oliver Weber 表示,光学传感器由于商用时间短,普及程度低,成本偏高等诸多原因,对于绝大多数产品来说是不适用的。
通过AMS近的种种举动我们不难看出,无论是收购Dialog,还是推出的DAEC传感器技术,都是在为AMS进军物联网做准备。
AMS光感测器暨照明部门策略发展副总裁SajolGhoshal表示,“物联网装置须常时运作,并能撷取环境及使用者资讯,再连结云端平台或行动装置实现智慧化应用,因此首重感测、联网与电源管理设计。”相信如果AMS能够发挥其在技术方面的优势,就一定能够在物联网市场取得长足的进步!
更多详细产品信息请参阅>>这里