• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IEEE 1905.1a敲边鼓 智能家庭异构网络加速成形

来源:新电子
时间:2014-07-21

分享至:

  智能家庭异构网络汇聚(Convergence)将更趋成熟。美国电子电机工程师学会(IEEE)日前宣布,将国际电信联盟远程通信标准化小组(ITU-T)所力推的G.hn网络技术纳入IEEE 1905.1a标准,可望解决现今不同家庭网络间难以互通的问题,加速智慧联网家庭的到来。

   智能家用异构网络汇聚(Convergence)技术标准经过多年发展,市场上主要有美国电子电机工程师学会(IEEE)与国际电信联盟远程通信标准化组(ITU-T)两个阵营在制定相关标准。IEEE 1905.1标准其底层支持无线局域网络(Wi-Fi)、以太网络(Ethernet)、HomePlug、同轴电缆多媒体联盟(Multimedia over Coax Alliance, MoCA)等无线与有线连网技术,并具备扩充性;ITU-T则是利用电力线、同轴缆线和电话线等有线传输媒介发展G.hn技术标准。

  值得一提的是,IEEE阵营CDHN(Convergent Digital Home Network)工作小组,甫于2014年2月底决议,将ITU-T的G.hn等标准纳入IEEE 1905.1底层所支持的通讯技术之一,并改以IEEE 1905.1a命名;无独有偶,ITU-T阵营正制订的OPAL(Open Protocol Abstraction Layer)标准亦提出以软件抽象层(Software-based Abstraction Layer)的概念,试图将市面上已存在的有线、无线通信媒介整合在一起(向前兼容于G.hn),以期加速推动智慧家庭多元联网环境成型。本文将从介绍1905.1a的角度,剖析这对智能家用混合式网络产业发展的意涵。

  突破智慧家庭发展桎梏 异构网络技术汇聚平台担重任

  智慧家庭联网产业发展迄今,电信营运商、应用服务供货商与网通系统厂商所遭遇的瓶颈,包括各式的家庭联网通讯标准(无线、有线)各自独立,但互不兼容,造成消费者使用不便;以及智能家用联网环境缺乏一个弹性的模块化设计架构,导致制造整合各种异质的通讯技术的成本过高;此外,智慧家用应用情境日趋多元,过去各个联网装置各自以孤岛方式运作,若不能达成互通,在缺乏完整通透基础下,将难实现智慧家庭理想。

  IEEE 1905.1a或ITU-T OPAL标准的出现,即是针对上述的瓶颈提供一个整合智能家用异构网络环境的契机。试想若将1905.1a或OPAL标准实作成一个家用异构网络技术汇聚平台,好处在于整合更多创新、多元智慧家用汇流服务,如家中安全监控、居家医疗保健、云端应用、物联网(IoT)装置和家庭节能等。这也可用来解释何以IEEE、ITU-T两大国际标准化组织不约而同提出以软件抽象层的概念,将对方原本制订的通讯技术纳入其自身标准当中。

  纳入G.hn标准 IEEE 1905.1a标准现身

  1905.1a架构(图1)与1905.1的差异在于除既有的802.11(Wi-Fi)、P1901(电力线标准)、以太网络及MoCA等无线、有线通讯技术外,IEEE CDHN工作小组更于2013年12月底,将包含ITU-T G.hn、MoCA 2.0、Homeplug 2.0、IEEE 802.15.4(Zigbee)、802.ah(Sub 1GHz)等底层通讯技术视为下一波兼容扩充的对象,其中以ITU-T G.hn被纳入格外受瞩目,因为G.hn核心技术主要是支持电力线通讯,然而IEEE 1905.1标准早已支持同是电力线标准的P1901,因此两大电力线标准面对智慧家庭联网之卡位战,特别显现出互别苗头的气氛。

 

 IEEE 1905.1a网络架构图

  1905.1a的软件抽象层负责各类异构网络数据之收集与通讯,而这些数据报括不同媒介装置的参数、组态、效能与网络拓扑等信息。组态与效能主要的功能如装置地址与参数配置、网络拓扑的建立与诊断、运作模式的配置以及状态监控、异构网络通讯媒介装置的通讯状态、异构网络通讯媒介装置传输参数统计、量测指标回报等。

  1905.1a的软件抽象层管理单元(Abstraction Layer Management Entity, ALME)负责处理网络管理相关程序之解析和运算。上层之应用程序(High Layer Entity, HLE)可透过ALME服务访问点(Service Access Point, SAP)接口发出特定的请求/命令,透过该接口命令该通讯媒介的执行、新建、开通、中止或删除网络管理程序。ALME可以存取管理程序的数据库,以储存各种管理讯息与参数数据。当管理程序执行时,会透过应用程序编程接口(API)获得必要资料,并加以整理统计。管理程序执行结果也会透过API存至数据库,上层之应用程序便可透过API获取该数据内容。

  若把1905.1a的ALME视为管理单元(Management Plane)的中控端,那么1905.1a的数据单元(Data Plane)包括装置地址、通讯媒介描述的扩充、转送功能支持以及通讯媒介路径维护、选择、通讯媒介路径数据库的储存;另一重要功能即对于各项异构网络通讯媒介的参数进行设定和更新,更进一步提供接口给逻辑链结控制层(LLC)存取。透过不同的SAP接口可以执行下达指令、参数修改,此指令即会透过API对数据单元再进行相对应的参数更动。API也提供外部程序存取接口,可直接将数据单元纳入外部的监控程序。

  数据单元中HAL(High Abstraction Layer)处理模块可执行基本(Primitives)程序,执行数据运算并存取所运算的结果。外部或上层应用管理单元亦可轻易地透过类似接口,撰写/建立/执行各种混合型网络的数据分析统计运算,做为网络调整的参考,如终端设备管理、障碍排解、功能设定、规格升级等功能共同的沟通方式,透过超文本传送协议(HTTP)可让外部或上层应用管理单元面对具有HAL模块的客户端产品,进行远程控制与设备管理。

  IEEE 1905.1a主要特色如下:

  .使用简易

  1905.1a提供一般设定的过程,让使用者可以很容易将支持1905.1的装置加入网络中,并建立安全链结、服务质量(QoS)及网络管理。

  .退路机制

  当其中一个媒介链结暂时中断或是发生拥塞时,有其他媒介(路径)替代方案可以置换,以此降低使用者不好的使用经验。

  .聚合吞吐量

  1905.1a有能力使用多个异构网络当中全部可使用的网络吞吐量(Throughput)。

  .支持同时多个数据流

  1905.1a可确保同时多个数据流顺利操作。

  .负载平衡

  1905.1a网络可以平衡带宽的运用,透过不同的网络接口通讯的特性和原有的带宽限制,避免网络的壅塞以及维持联网的可靠性。

  .QoS

  1905.1a确保原有点对点的QoS,在原有通讯协议或是在运行中,不会损害内部完整性。

  .兼容性

  IEEE 1905.1a须确保以太网络、Wi-Fi、MoCA、P1901等原有四种通讯媒介,与未来经扩充后各种底层通讯技术皆兼容,并提供不同网络介质的互通技术。

  .优越的诊断

  1905.1a允许整体网络进行自我监控,以确保网络可靠性和不中断的操作。

  .自我安装

  1905.1a使用相同的方式,透过标准的按钮(Push Button)或是近距离无线通信(NFC)的机制去设定配置,从而避免复杂的设定配置方式。

  .通用连接性

  IEEE 1905.1a让用户连接到混合式网络环境,一个1905.1a的网络由一个以上的子网类型组成,且每个子网(Sub-network)可以一起互通。

  如在家中的每个房间所支持的网络类型各不相同,当使用者从一间房间移动到另一间房间时,使用者不必理会该房间支持上网的底层网络类型,支持1905.1a标准的智能型装置(如NB、手机或平板)可支持自动换手(Handover)的功能。

  前述1905.1a的ALME提供管理服务的接口和接口,给抽象软件层数据单元和底层的网络技术,并依照上层的应用程序的需求,向ALME SAP发出特定的请求,并产生相对的回应。这些请求的动作包含ALME-GET-INTF-LIST.request、ALME-GET-INTF-LIST.response、ALME-SET-INTF-PWR-STATE.request、ALME-SET-INTF-PWR-STATE.confirm、ALME-GET-INTF-PWR-STATE.request、ALME-GET-INTF-PWR-STATE.response、ALME-SET-FWD-RULE.request、ALME-SET-FWD-RULE.confirm、ALME-GET-FWD-RULES.request、ALME-GET-FWD-RULES.response、ALME-MODIFY-FWD-RULE.request、ALME-MODIFY-FWD-RULE.confirm、ALME-REMOVE-FWD-RULE.request、ALME-REMOVE-FWD-RULE.confirm、ALME-GET-METRIC.request、ALME-GET-METRIC.response等型式。

  透过上述1905.1a的管理单元、数据单元协同合作,可实现智能家用混合式网络的三大基本功能,如网络拓扑的建置与识别(Topology Discovery and Identification)、传输路径选择(Path Selection)、不同实体网络媒介间转送的规则与机制(Forwarding Rules)。网络拓扑的建置与识别是透过网络拓扑通讯协议,用以管理家用异构网络不同装置的状态;传输路径的选择主要挑选成本较低的路径为传输主要路径,以提升网络质量;制定与管理转送的规则(Forwarding Rules)与机制,则能有效转送异构网络接口的数据。

  卡位智慧家庭联网市场 ITU-T阵营动作频频

  2013下半年HomeGrid Forum(HGF)主席John Egan大力奔走,将ITU-T G.hn标准推进IEEE 1905.1,使G.hn成为未来1905.1a扩充支持的底层通讯标准之一。推敲其背后原因,除证明ITU-T G.hn与Wi-Fi、Ethernet等IEEE阵营传统家庭渗透率高的通讯标准将加速整合外,也藉此向产业界宣告ITU-T G.hn有成为新世代智慧家庭骨干通讯网络的坚强实力。

  2014年6月Computex展场上,中华电信展示以串接G.hn Adapter做为其智能家庭系统服务解决方案eHome的骨干网络。无独有偶,2014年4月底,中国大陆的中国电信亦宣布接纳ITU-T G.hn成为家用固网布建的选项,此无疑对ITU-T G.hn的发展,有更积极正面的意义。

  2014年4月HGF在上海举办的技术研讨会中,大力鼓吹希望在亚洲建立测试认证实验室(Accredited Test House, ATH),此举可以明显嗅出HGF(尤其迈威尔(Marvell)、Sigma Designs两家系统单芯片(SoC)厂商)对耕耘中国大陆市场不遗余力,尤其参与此次技术会议的中国大陆专家也包含中国电子技术标准化研究院(CESI)、华为科技子公司海思、中国电信等,更加暗示中国大陆智慧家庭联网市场绝不允许IEEE 1905.1a独大的局面。

  ITU-T阵营并非以G.hn已纳入IEEE 1905.1a支持为满足,反而对制订中的OPAL标准寄予厚望,因为该标准也是以软件抽象层的概念,将IEEE、ITU-T已存在智慧家庭联网的有线、无线通信媒介整合汇聚在一起,以期加速推动智慧家庭多元联网环境成形。

  然而,IEEE 1905.1a与ITU-T OPAL绝非只想成为新世代家庭联网骨干网络而已,而是一个更广泛的家庭异构网络汇聚技术平台。

  家用异构网络汇聚平台成形 智能家庭应用商机全面发酵

  试想,若其成为家庭异构网络汇聚技术,光是以用在制造家用网关(Residential Home Gateway)产品,市场规模就相当庞大。据市调机构Parks Associates预测,全球的家用网关出货量至2017年将达到一亿二千万台,自2012年起算累积年增长率大约9.5%。其中,支持模块化架构整合有线与无线联网通讯媒介、串连云端应用、智能手机与物联网装置的智能家用网关,其亚洲的出货量将在2014年一举超越北美市场,并持续成长至2017年达一千五百五十万台规模。更不用说可整合智能家用异构网络汇聚技术之产品,还有如机顶盒、各种智慧家电设备等。

  由此可见,掌握智能家用异构网络汇聚技术与整合平台相关的应用,不仅是推动智能家用联网市场首要任务,也能带动云端应用、高速影音串流、智能节能、安控等生活情境的庞大软件服务商机。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻