来源:EEWORLD
时间:2014-07-18
400万像素 60fps全局快门(global shutter)图像采集传感器、FPGA图像预处理与弹性软件开发,锁定高速高端机器视觉应用。
2014年7月17日,北京讯---整合机器视觉与运动控制专家——凌华科技发布新一代x86架构工业级智能型相机NEON-1040, NEON-1040为业界款搭载Intel® AtomTM E3845 1.9 GHz四核处理器,以及400万像素 60fps 1英寸的全局快门(global shutter)图像采集传感器,通过内建FPGA处理器的图像优化预处理以及优异的GPU性能,可实现高端高速与复杂的图像计算;丰富的软件支持,可轻易的移植其他平台已开发的软件程序,节省开发成本,跨界同时展现嵌入式图像系统与传统智能型相机的优势。NEON-1040适用于3D导引视觉机器人、食品包装检测、药品包装检测等高速机器视觉应用。
优越的计算性能,实现高速高精度的图像处理
凌华科技工业级智能相机-NEON-1040不仅搭载高端全局快门(global shutter)图像采集传感器,且搭载新一代Intel® Atom™ E38451.91GHz四核处理器,同时仅需要10瓦的功耗,因此可以在小巧的机身中(仅68.5mm x 110mm x 52.7mm尺寸),达到与嵌入式图像平台相同等级的计算性能。内建FPGA的图像预处理功能,如look up table查找表、ROI (Region of Interest)感应区域,阴影校正(Shading Correction)。将图像在进到CPU计算之前,即做好过滤以及优化的处理,可大幅加速图像处理的性能与速度,也大幅降低CPU资源。
过去高速、高精度与复杂的图像处理是无法同时具备的。但现在通过搭载400万像素60fps的全局快门(global shutter)图像采集传感器,高性能的四核Intel® Atom™ E3845处理器、支持64位的开发环境以及FPGA的图像预处理能力,也可通过控制器自身的GigE网络接口来通过GigE以太网交换机做适当的扩展,并满足多组GigE以太网相机图像采集的需求(依据每组相机在图像采集时的帧数决定),使得凌华科技新一代工业级智能相机NEON-1040从图像的采集性能到图像分析处理能力一并到位,得以实现不可能的任务。
支持弹性软件开放与开放性架构,加速开发时间
随着机器视觉与工业自动化整合应用的增加,软件开发与整合的总构建成本,往往是决定一个项目能否成败的关键。相比较过去一般工业级智能相机仅支持自家的软件架构,凌华科技NEON-1040提供弹性的软件支持,开放性的架构意味着开发者无需多学一套程序语言,即可直接采用与运动控制系统、线扫描、面扫描图像系统等相同x86架构的程序语言。凌华科技的NEON-1040可通过GenTL、GeniCAM的通用协议,支持各厂家的工业相机,以及市面上各种第三方图像应用软件,用户也可利用Open CV, Open CL程序开发,可降低整体开发构建的总成本。
抗恶劣环境、丰富IO接口
凌华科技NEON-1040机身小巧,易于安装,同时通过严格的产品测试,具备IP 67防水防尘等级的规范与M12的接口,可用于严苛的工厂环境,如工具机车削加工时产生的粉尘或饮料包装加工业的水渍,这些都是突破过去嵌入式图像系统所无法克服的限制。此外,NEON-1040提供内置PWM光源控制输出,可以提供精准的同步信号以实现图像采集控制。GigE接口,可串接附属GigE 工业相机(,无需加购一组新的智能相机,将可大幅降低单位通道成本。NEON-1040新一代x86架构工业级智能相机还配备丰富的I/O接口,如GigE, VGA, RS-232, USB接口,Isolated DIO等,易于与产线中其他设备连接。
凌华科技NEON-1040支持Microsoft® Embedded Standard 7 64位,以及内建2 GB内存与可达32 GB储存容量,可真正发挥高端图像系统的性能。凌华科技同时提供开发者NEON-1040快速开发工具包组,整组套件包含工业级智能相机NEON-1040、LED光源、配件线材、端子板等,将于2014年七月份上市。NEON-1020, 200万像素 @ 120 fps 机型同步上市中。