来源:EEWORLD
时间:2014-07-17
实现高速系统的控制和可视化,实现更高自动化水平的端接工艺,具有高速度、高精度和成本节省。
(新加坡–2014年7月15日) Molex公司推出下一代Brad® applicom IO 现场总线网络接口卡(NIC),这是一款专为只有有限现场总线技术知识的客户而设的全合一基于PC的控制解决方案。此applicom IO在完整的套件中提供了NIC、配置软件、开发程序库和OPC数据服务器,用于实施成功和高成本效益的控制应用。这些网络接口卡产品适合寻求从专用分布式控制系统 (Distributed Control System, DCS)和可编程软件控制器 (Programmable Logic Controller, PLC) 转向基于PC系统的机器人制造商、复杂机器制造商和系统集成商。
Molex产品经理Eric Gory表示:“自动化或工艺控制终端用户越来越多地转向使用PC来实施高速定制系统的控制和可视化。我们的交钥匙、全合一解决方案可加快这个过渡,通过提供用户易于使用的配置工程软件,推动客户快速开发通讯应用,而无需了解复杂的工业协议。”
该系统可以同时满足传统和较新的以太网现场总线协议的各式各样连接需求,包括PROFIBUS DP、CANopen、DeviceNet、Modbus TCP、EtherNet/IP和PROFINET。由于这些协议能够同时在主和从模式下运作,接口卡可以用作控制器或网络上的设备。系统支持在单一PC上插入多达8个卡,并可以在各种不同的操作系统上运行,包括Windows 版本(XP, 7, 8)以及实时OS (Linux、VxWorks、QNX和IntervalZero RTX)。它采用单一开发程序库,可让一个用户应用在所有的现场总线协议上运行。此外,板载以太网端口可以在非Windows操作系统中实现远程配置和诊断,同时仿真模式简化了用户应用程序的测试。