来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-17
OFweek 电子工程 网讯:日前,联发科在深圳发布4款4G 芯片 ,其中MT6595和MT6795将补齐联发科中高端产品线,全面布局高中低端市场,未来联发科与高通必将有一场“血战”。此外,据悉苹果正在与英国燃料能源厂商进行合作,为未来的苹果设备开发适用的燃料电池。而在国产操作系统软件迎来复苏的时候,曾经以挑战微软为口号的中科红旗,却申请了破产清算程序,背后又有什么不得不说的秘密?接下来请看一日要闻汇。
联发科4G芯片全面布局中高端 血拼高通
日前联发科在深圳举行了MT6595八核处理器的发布会,当然他们还提到了另一个主角,那就是更高端的MT6795。
对于这颗处理器,现在联发科给出来明确的说法,那就是今年年底前到来,也就是说年底前用户能买到相关产品的了。
MT6795是联发科首款64位处理器(28nm工艺制程),其内置了八个ARM Cortex A53核心,主频2.2GHz,内置基带依然支持TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM五种网络模式,且支持LTE Cat.4。
此外,MT6795同样支持2000万像素摄像头和2K屏,且还具备933MHz的双通道LPDDR3、802.11ac等等,可拍摄480fps的480p视频和120fps的1080p视频。
与此同时,联发科还表示,2015年将推出支持Cat.6的处理器,而明年Q1高通的大杀器骁龙810也将来袭,当然明年到来的还有华为64位八核麒麟新处理器。
联发科总经理谢清江还透露,预计2015年将推出20NM制成产品,同时公司准备在2015年内将制成工艺提升至16nm。至于处理器架构将仍采用ARM架构,公司暂时还没有自行研发处理器架构的计划。
相比竞争对手高通,预计今年底揭晓20nm制成的MSM8994处理器,联发科迈入20nm制成的的脚步似乎慢一些。在处理器架构方面,高通预计在高端64位处理器,晓龙810、晓龙808改为ARM big.LITTLE架构,而未使用自家的Krait架构,这或许与高通希望缩短研发周期有关。
联发科总经理谢清江近期在深圳接受采访时,否认了公司将和Google合作制造Chromebook处理器的消息,他表示目前并没有这样的计划,但不排除此类合作的可能性,而在回应其他问题时,他透露联发科接下来将把重心放在LTE和64位处理器市场。
苹果进军电池领域:为MacBook/iPad开发燃料电池
有知情人士透露苹果正在与英国燃料能源厂商 Intelligent Energy 进行合作,其目的为未来的苹果设备——主要是 MacBook 笔记本电脑和 iPad 开发适用的燃料电池。报导称,已经有多名业界人士证实了苹果和 Intelligent Energy 之间的合作关系。
据透露,Intelligent Energy 和苹果之间的合作属于水到渠成,因为这两家公司早已存在“联系”:前苹果产品推广主管 Joe O’Sullivan 是目前 Intelligent Energy 的首席运营官。另外,Intelligent Energy 在美国圣何塞开设的办公地点距离苹果位于库比蒂诺的总部非常接近。