来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-17
OFweek 电子工程 网讯 从去年9月上市以来,小米手机3的销量已经突破1000万台。小米董事长雷军在微博上说,近4个月内,小米手机3共售出630万台。据了解,小米手机3性能较上一版本整体提升45%,功耗则降低30%。而上一款小米手机2,在今年初销售就已经突破1500万台。
生于互联网的手机
作为一部生于互联网的手机,在连接功能上,小米手机3几乎使用了涵盖所有顶尖的技术。小米手机3提供了丰富的连接功能,支持双频WIFI(普通WIFI加5GWIFI双天线)、NFC、蓝牙4.0、让刷公交卡、无线打印照片、分享文件、上网等功能畅快淋漓。
雷军称,冬天使用智能手机是个十分痛苦的事情,戴上手套的时候无法操控手机屏幕,考虑到这一点,小米手机3触屏支持超高采样率,只要在设置中开启,冬天戴上手套也可以轻松操控小米手机3。
小米手机3采用铝镁合金一体成型工业设计方案,整体机身更加牢固强悍,机身做到了8.1mm超薄厚度,容纳了3050mAh电池、1300万像素相机、高质量音腔和天线。
小米手机3采用了夏普LG 5英寸全高清IPS视网膜屏幕,可视角度达到178度,让游戏、视频、阅读截然不同,显示精度比小米手机2提高28%。采用康宁大猩猩三代玻璃,可见划痕减少40%,结构强度提高40%。
游戏、视频更加逼真
对于小米手机3的双平台策略,雷军表示,小米手机3是骁龙800 PRO加Nvidia Tegra4全球双平台首发,为了满足用户对于TD网络与WCDMA网络的双向需求,小米同时推出了支持TD-WCDMA网络的Nvidia Tegra4平台,与支持WCDMA网络的高通骁龙800(8974AB)平台。
小米手机3在速度上达到了巅峰。
Nvidia全球CEO黄仁勋表示,小米手机3使用全球首款全Cortex-A15架构四核处理器,同样能耗下性能较A9架构提升40%,Tegra4实现多项大幅改进,每秒可进行970亿次浮点运算,超越iPad4近25%,优化web架构,网页浏览能力较Tegra3提升160%。
据了解,Nvidia Tegra4内置了72颗定制GeForce图形处理核心,全面支持3D游戏,每秒可渲染24亿个像素点或1.18亿个三角形,已达到Nvidia专业游戏机的性能。
广角相机注重用户体验
小米手机3还升级音响系统,升级至米音2.0。据雷军介绍,小米手机3音频解码 芯片 供应商为Cirrus Logic, 其所属芯片广泛应用于波士、马兰士、飞利浦高端音响中。全新的解码芯片使得小米手机3音乐的解析力更好,能听到更多细节。全新改进的外放扬声器较小米手机2增大50%,低频效果更突出。
雷军在讲到拍照功能时表示,小米手机3也是一台超级相机,它使用了索尼1300万像素前置相机,配备了飞利浦双LED闪光灯,在暗光下也能拍出明亮的照片,前置摄像头也使用了200万像素超广角相机,让自拍可以容纳更多的人。
据介绍,小米手机3的拍照支持全球首款CPU级实时HDR功能,可像专业单反一样记录RAW格式,延时摄影功能可制作意想不到的摄影大片。
加速国际化
随着谷歌安卓副总裁雨果·巴拉的加盟,其将负责小米国际业务拓展事务,以及与谷歌Android的战略合作。
据笔者了解,雨果在移动互联网产品和Android生态建设领域有着丰富经验和卓越创见,2008年他加入谷歌,出任谷歌英国移动产品部门经理,又于2010年出任Android团队产品总监,后升任全球副总裁,先后牵头负责过谷歌移动搜索、谷歌地图移动版、谷歌语音搜索、谷歌垂直搜索、移动广告、Android4.0等产品项目。
业界分析认为,小米成立至今3年,成为全球快跨越百亿美元估值门槛的创业公司,一方面源于其硬件产品出货量的持续激增,另一方面更源于其基于Android生态圈的有力建设。
物流再升级屯兵电商
小米公司联合创始人副总裁黎万强介绍,小米在全国有18家小米之家旗舰店,逐步升级为300平米以上的服务体验门店,集售前体验、米粉线下活动、电商自提和售后服务于一体的综合线下服务体系。目前,除了小米之家之外,全国共有419家授权服务门店,覆盖了全国31个省份279个地市。
在物流方面,小米目前全国自建五个仓储中心:北京、上海、成都、深圳、武汉。小米公司物流与顺风、如风达等快递公司合作建立了深入合作关系。业内人士分析,小米屯兵电商意在继续打造渠道通路。