处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

鑫创选用晶心AndesCore+N903成功开发出USB+3.0及Flash储存解决方案

鑫创选用晶心AndesCore+N903成功开发出USB+3.0及Flash储存解决方案
来源:
晶心科技(Andes)与鑫创科技(3S)共同宣布,双方已就AndesCore N903-S嵌入式处理器核心授权签订合作协议,鑫创科技更成功开发出基于N903处理器的新一代USB 3.0产品。采用晶心科技之AndesCore处理器核心,可协助客户降低现有成本、提升系统效能、并大幅降低全系统功耗。无论是应用于USB 3.0产品,或是新一代高容量闪存储存设备中,皆可有效提升各种算法的执行效能、降低内存用量,并达成反应速度等种种好处。

晶心科技AndesCore N903核心,于无线通信与触控面板控制器等应用领域,已获得众多客户之肯定,并有多项成功量产记录。N903-S是以精简的5级管线及静态分支预测为主轴,从精简之嵌入式控制器至完整功能之应用处理器,皆可透过不同的配置来达成,使用的逻辑门可从小配置的40K到全配置的80K,于0.13um制程,操作频率可超过200MHz。于90nm制程,操作频率则可超过300MHz,效能可达1.53 DMIPS/MHz。可说是提供低成本低功耗系统应用及高效能所需的嵌入式处理器核心解决方案。

鑫创科技胡定中总经理表示,晶心科技不但在「客户采用」与「量产纪录」两方面展现成果,于自有指令集之处理器技术研发上,更推出了AndeStar V3指令集,展现持续投资之完整技术蓝图。晶心科技的竞争者皆是世界一流的嵌入式微处理器硅智财供货商,而N903在同等级嵌入式微处理器中,其性能、功耗与面积的表现都是竞争产品中的佼佼者。新世代USB 3.0与高容量的闪存解决方案,不但要在性能与成本上有所追求,在讲究绿能的现今,智慧节能更是一个重要的设计指标。我们很高兴能与晶心科技携手合作,并期待未来能共同成长。

晶心科技林志明总经理表示,鑫创科技是闪存控制芯片业界中相当有成绩的公司。对于技术层次的要求与硅智财产品采用,都有相当严谨的评估。此次我们很高兴有此机会,能在性能表现、内存用量、开发工具与技术支持等等方面,获得鑫创科技的青睐,采用晶心AndesCoreN903为核心来推出USB 3.0产品与闪存解决方案。晶心所推出的处理器核心与开发工具,已为业界广泛肯定与采用,但我们仍持续精耕各种不同领域的应用,希望能提供给晶心的客户技术支持与服务。鑫创科技的采用,让晶心在储存领域又新增了一家有力的技术伙伴。晶心科技将持续努力,为IC设计业界提供更具竞争力的核「芯」解决方案,与晶心的技术伙伴及客户一起共创双赢。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次