• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果A8芯片细节曝光:主频猛升至2GHz+

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-15

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:苹果即将推出的iPhone6,除了更大屏幕外,它还将采用基于20纳米工艺的全新A8处理器。现在有关该 芯片 的细节出现在网上,据称其主频会猛升至2GHz以上。

    据消息称,iPhone6采用的处理器仍是64位处理器,而且依然是双核设计,不过主频会有很大提升,据称苹果打算将其主频提升至2GHz以上。相比,苹果5s和iPadmini2采用的A7处理器仅为1.3GHz,iPadAir采用的A7处理器为1.4GHz。台积电和三星被认为是苹果A8芯片的主要生产商。

    尽管市场上已有非常多的智能手机都采用的是四核处理器甚至八核处理器,不过苹果可能仍决定采用双核设计方案,这是因为苹果自主研发的芯片能够针对iOS系统进行优化。这种优化已显示在当前的A7双核芯片上,它超过市场上的其他竞争对手,提供“桌面级”的性能。

    A7 晶体管 图像

    测评网站在A7推出之后针对其细节进行分析,发现尽管A7拥有一流性能表现,它仍有改善的空间,因为几乎没有一款iOS应用充分利用了A7提供的处理能力。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻