来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-12
首先进行的是荣耀6与一加手机的对比。
1、外观和手感
由于一加手机采用更大的5.5英寸屏幕,荣耀6在体积上比一加稍小一些。不过在握持感上,一加手机并没有因为屏幕大而输给荣耀6。荣耀6外壳的质感和手感都没有一加手机来得舒适和自然。
图中左侧为一加手机,右侧为荣耀6手机
荣耀6手机体积相比一加手机较小
荣耀6的机身比采用悬浮屏设计的一加手机稍厚一些
荣耀6为方形机身,而一加手机背部为弧形设计
荣耀6和一加手机的机身边缘都采用圆角设计,荣耀6手机的圆角较大
机身背部,一加手机的白色较荣耀6更为雅致和自然
荣耀6机身稍厚,加上方正的设计,给人以厚重的感觉。并且由于荣耀6将安卓三个按键设计到显示屏里,加之其较大的圆角边缘,下面的空白显得有些“少点什么”。相比之下,一加手机的悬浮屏设计显得更加优雅和大气。在机身材质上,荣耀6的金
属侧边框和磨砂质感的金属按键却是带来了不错的手感,不过相比一加手机提自腰果的后壳材质,细腻感还是稍差一些。
2、配置和性能
在配置上,两款手机主要区别在屏幕和处理器。一加配备更大的5.5英寸屏幕,华为荣耀6配备了比一加稍小的5.0英寸屏幕,不过在分辨率上两款手机都是1080P。因此在显示精度上,荣耀6手机441ppi比一加401ppi稍好一些。但在实际中,同为高ppi的屏幕很难分辨出像素点,更难以通过肉眼对比出优劣。
处理器方面,华为荣耀6采用了海思 Kirin 920八核处理器(1.3GHz)。Kirin 920采用4个A15+4个A7核心的big.LITTLE架构,而且支持HMP(异构多处理)技术,四核Cortex-A15和四核Cortex-A7可同时工作。其集成了ARM的Mali-T628MP4,频率为600MHz,相对上代Kirin 910的Mali-450MP4来说,Mali-T628MP4的性能已经有大幅度提升。此外,这款处理器还支持支持4K和H.265的硬件解码、内置sensor hub、集成LTE Cat6基带(300Mbps)等等。
一加采用的高通骁龙801 (8974AC)四核处理器(2.6GHz)与骁龙800相比,骁龙801将CPU频率提升至2.5GHz,GPU工作频率也从550MHz提升至578MHz,使得峰值内存带宽提升16%;ISP工作频率与骁龙800 8974AB保持在相同的465MHz;同时骁龙801同样支持LPDDR3 1866内存,搭载9X25 Moddem,支持Cat4标准150Mbps下行速率的LTE网络。骁龙801还特别针对中国市场提供了双卡双通的功能支持。同时通过针对特定任务使用合适的处理引擎或组合,仍然能给骁龙801带来突破性的低功耗移动用户体验。
下面我们通过安兔兔跑分来进一步测试两款手机的性能:
左:华为荣耀6 右:一加手机
本次荣耀6跑出了38351的高分,比一加手机37800分稍高一些。这样的分数足以说明荣耀6和一加手机在性能上已经代表着国内的水准。同时也可以看出国产 芯片 已具备和国外芯片竞争的实力。
左:华为荣耀6 右:一加手机
在多任务得分中,采用八核芯的荣耀6分数低于四核芯一加手机。其实,影响CPU性能的因素有很多,比如说架构上是用的A15、A9还是A7,主频多少,制程是多少纳米,等等。CPU的性能并不是说核芯数量多就一定比核芯少的性能强,单个核芯的品质才是起决定作用。从结构上来看区别也非常大,八核并不是简单的四核X2,多核心同步工作是要重新设计才行的。