来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-12
前不久,华为荣耀发布了旗下新一代旗舰产品荣耀6,荣耀6的不同之处在于搭载了首款“中国创造”的全球首款八核SoC 海思麒麟920移动 芯片 。如今,价格低廉、方案成熟的MTK芯片组解决方案使得智能手机的入门门槛变得越来越低,但手机中核心的那颗SoC才能真正代表一家企业科技实力的体现。相信大家已经看过不少荣耀6以及海思麒麟920的初步测评,但可能对未提及的购买信息以及日常使用的表现还有些疑问。因此小编在一些反馈信息中汇总了一些大家比较关心的问题进行解答,希望可以对大家认识和购买有所帮助。
Question&Answer
1、同为双四核处理器,华为与三星之间有什么区别?
答:三星有Exynos5410、Exynos5420两款处理器。在S4上使用的Exynos5410只支持big.LITTLE架构三种工作模式中的一种——集群迁移,也就是说同一时间仅有一组四核处理器在工作,或者是四个A7工作、或者是四个A15工作,俗称“伪八核”;
而Note3上使用的Exynos5420与海思麒麟920一样,都为28纳米工艺制成且支持异构多处理技术,可以使A7与A15任意组合工作或者八核心同时工作;Exynos5420的GPU为Mali T628 mp6(6核),海思麒麟920的GPU为Mali T628 mp4(4核);Exynos5420的主频为1.9GHz,海思麒麟920的主频为1.7GHz。不过这些理论参数也并非绝对重要,三星与华为都会在ARM公版上从缓存设计、大小核心调用再度进行优化,实际使用中还要综合其它因素。
2、想知道3D绘图方面与高通801谁厉害?
答:在3D绘图方面,我们选用了安兔兔V5、3DMark作为测试工具。通过测试可以看到,在3D绘图方面,骁龙801搭载的Adreno330相比Mali T628还是略胜一筹。不过这种纯理论性的跑分大家看看就好,不必纠结。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。