• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盘点:2013年度国内十大热门芯片

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-11

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:谈起每年的十大热门 芯片 ,电子工程师们都议论纷纷,有的人说 NO.1 必须是 MCU ,因为MCU 虽然历史并不长,但是发展非常的迅猛,是曾几何时、不可一世的热门器件。吸引了全球许多大型知名电子厂商投入研究它,如老牌的 Inter、TI、SIEMENS,新生代的有高通、联发科、三星等等;而且运用起来相对其他器件来说较复杂,还得对其进行相应的编程。同时是整个装置的大脑,是当之无愧的主流芯片首领。

    但是那是几年前,这些所谓复杂的 MCU 早被工程师们研究的得心应手了,越难的芯片人们反而对他越了解,所以查询的热门程度也就没那么大了。

    OK!废话不多说了,下面我们直击2013年度国内十大主流芯片!

    TOP10:NE555

    火热度:***

    NE555 - 是属于 555 系列的计时 IC 的其中的一种型号,555 系列 IC 的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而 555 是一个用途很广且相当普遍的计时 IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。

    1、只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久;2、它的操作电源范围极大,可与 TTL,CMOS 等逻辑电路配合,也就是它的输出电平及输入触发电平,均能与这些系列逻辑电路的高、低电平匹配;3、其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载;4、它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜

    NE555 该型号,市场上比较常见,在各大网站上,搜索比较频繁。NE555 在 9-10 月份报价差异较大,主流品牌是 TI、ST、NULL 及国产品牌,国外品牌的价格一直相对偏高,各商户报价在 0.4-1 元/PCS 区间波动;国产品牌价格就非常低,由于价格相对较低,利润已经压制很窄空间,因此降价空间小,有时候市场还出现小幅度的涨价现象。 (可替代型号)

    TOP9:LM393

    火热度:***

    LM393 – 双电压比较器,是高增益,宽频带器件,如输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准 PC 板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于 10K 将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入 IC 并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。

    特点:

    1、 工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源:2~36V,双电源:±1~±18V;2、 消耗电流小,Icc=0.8mA;3、 输入失调电压小,VIO=±2mV;4、 共模输入电压范围宽,Vic=0~Vcc-1.5V;5、 输出与 TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;6、 输出可以用开路集电极连接“或”门 (可替代型号)

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

    更多新闻