• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

基带集成或独立 市售主流4G手机芯片浅析 (1)

来源: 新浪手机
时间:2014-07-11

分享至:
   随着中国4G产业的不断发展,4G势必会成为将来手机的标配功能。4G不仅仅能够给我们带来更加快速的上网体 验,同时也推动着我们的信息化生活往着更好的方向发展。但是4G手机与3G手机到底有哪些不同?这些不同仅仅是因为手机的“处理器”不一样吗?那么这些 “处理器”又是什么呢?笔者今天就这个话题来和大家来聊一聊。

  本文转载自太平洋电脑网

  名词解释及4G实现方式介绍

  SoC: 英文“System on a chip”的缩写,即“将模块系统整合进一个芯片的意思”。由于手机不像电脑那样有充足的内部空间,所以如果能够将绝大部分功能模块(如CPU、GPU、 DSP、Modem等)整合进一个“单芯片”的话,那么就能给手机更多的设计空间去添加新特性或加大电池了。这就是是电脑上我们称为CPU的芯片为什么到 了手机上要叫SoC的原因所在,因为这里的SoC不仅仅只包含CPU,还包含其他模块。(如果硬要拿电脑上的东西来类比SoC的话,那么插满了各个功能模 块的主板会比较恰当)

  Modem:英文“Modulator Demodulator”的简称,即“调制解调器”。由于手机信号在环境中的传输中不免会受到影响,所以我们需要将手机“基本的电信号”转换成“适合传输 的信号”,这个过程就叫做调制,而其反过程就是解调。而刚才所讲的手机内部“基本的电信号”又被称为“基带信号”,Modem是将“基带信号”转换成“调 制信号”的芯片,所以我们有时候也把Modem叫做“基带芯片”。

  打个比方,Modem就是一部翻译机,不同的网络制式就是不同的语 言,modem能够将手机内部流通的“电信号语言”翻译成运营商的基站能够听懂的“调值信号语言”,同时也能把运营商发回的“调制信号语言”翻译成手机内 部处理器能够听懂的“电信号语言”。所以一部手机里面的Modem如何,就决定了这个手机能不能够支持4G。

  目前4G modem一般在手机里面有两种存在形式,一种是放在SoC里面,也就是所谓的集成方案,代表厂商是高通和华为;而另一种就是在SoC之外单独加入4G modem,代表厂商是苹果。由于在SoC之外加入4G modem的成本高,设计难度大,所以一般厂商现在都倾向于使用一体化的解决方案,那么,我们就来看看目前市面上有哪些主流的4G集成解决方案吧。


iPhone 5S采用的就是独立Modem解决方案

  高通的新骁龙400系列

  今年上半年国产厂商发布了许多4G手机,其中分布在千元价位左右的机型,绝大多数采用的是高通的新骁龙400系列处理器。高通的新骁龙400包含了两款 处理器,型号分别是MSM8926和MSM8928,都是基于标准的ARM Cortex-A7架构的四核处理器。只不过MSM8928相对于MSM8926主频稍高一些,并且支持1080p分辨率的屏幕。

  如果 各位稍微了解一些高通处理器命名规则的话,那么很明显就可以看出,高通新骁龙400的两款SoC都是支持4G的(型号上第二个数字为9则表示支持 LTE/CDMA/WCDMA等全网络制式)。高通在这两款SoC中加入了来自MSM8974的MDM9x25的基带模块,也就是说它可以支持LTE Cat.4(FDD/TDD),传输速率150Mbps,并支持载波聚合、DC-HSPA+ 42Mbps。

  高通的骁龙800系列

  高通的骁龙800系列定位在高端,在骁龙805以及骁龙810还未铺货上市的现在,被网友诟病为“炒现饭”的骁龙800系列在小幅改进之后仍然能够替高 通撑住场面。骁龙800系列中,能够支持4G的型号自然还是MSM8974,但是目前骁龙801也沿用了这个型号,并且每个型号又分为AA,AB,AC三 个等级。这就有了六个很相似的产品,著名处理器评测网站Anandtech为了理清这几款SoC的区别,专门制作了一张表格,下面我们来看看。


AnandTech绘制的骁龙801与800的区别

  我们可以看到,骁龙800与骁龙801的基本结构都是四个Krait 400 核心、Adreno 330 GPU核心、双ISP、64-bit内存位宽、MSM9x25 Cat.4 LTE基带。他们的区别在于801相比于800增加了对eMMC 5.0、双卡双待技术的支持,并且801的内部组件普遍工作频率比800高了。

  华为海思系列

  作为国产企业的骄傲,华为的海思芯片一直以自主研发为核心卖点。和高通一样,华为坚持自己开发SoC与基带技术,所以目前市面上能看到的整合自家基带芯 片的企业,也只有高通的骁龙和华为的海思了。华为早在发布Ascend D2的时候,就已经有了一定的基带技术积累,而发布的搭载于荣耀6上的Kirin 920芯片更能够支持LTE Cat 6规范,还支持SGLTE/CSFB以及VoLTE等4G语音通话方式。Kirin 920采用了四颗Cortex-A15核心和四颗Cortex-A7核心的八核心架构,其安兔兔跑分已经追平还未商用的骁龙805平台,可谓是名副其实的 国产骄傲。

[1] [2]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻