来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-10
OFweek 电子工程 网综合报道:华为为何要不遗余力的发展海思处理器?除了获得更多的话语权外,好处也是很多的,当然重要的还是利润。
现在有分析机构送出的调查数据显示,华为前不久发布的麒麟920处理器将会提高华为手机的利润,而这也是任正非多次强调,那就是华为手机要利润。
此外,分析机构给出的调查数据还显示,麒麟920的产品生命周期大概为1年,而今年华为旗下20%的产品可能会搭载该处理器,而至2015年年中,预计其出货量将达1200万片。
据悉,麒麟920的单颗处理器成本价格在20-25美元之间,相比40多美元的高通高端处理器的整套解决方案来说,优势是不言而喻的。
知道为什么华为会万年海思了吧,其实这样也挺好,当然前提条件是处理器够给力。PS:高通处理器在华为手机上出现的概率会越来越少了...
之前有群逗比们开始吹各种完爆,跑分超越高通805,功耗比四核低,CAT6秒杀805之类云云。这些吹牛逼的货们估计到现在连什么是SOC以及CAT4和CAT6的技术区别是什么都不清楚,就开始大吹特吹让人作呕。下面开始对比下麒麟920和高通805的水平:
1.高通骁龙805处理器基于Krait450四核架构,也是款每核心频率高达2.5GHz的移动处理器,并支持高达25.6GB/s的内存带宽。
2.处理器还搭配了的Adreno420GPU,其影像处理能力按照高通的说法,要比Adreno330GPU提升了40%。
3.高通骁龙805是款在系统层面提供4K影片录制、播放的处理器,并增强了双摄像头影像信号处理,并在提升性能和多任务的情况下,还具备更低的能耗。
4.MDM9x25 芯片 组是款支持载波聚合(可以将不同的频谱聚合在一起)和拥有Cat4LTE规格LTE-A技术的通信芯片,能够带来高达150Mbps下行速率以及更出色频谱兼容性能。而GobiMDM9x35数据芯片则在搭配WTR3925芯片的情况下,可以在LTE-Advanced网络下实现300Mbps的下载速度。
5.处理器所搭载高通VIVE802.11ac双频Wi-Fi芯片,还提供高达600Mbps的速度,这样即便流媒体播放4K视频也将会成为可能。