处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

要闻汇:半导体业高景气延续 IC设计领域快速崛起

要闻汇:半导体业高景气延续 IC设计领域快速崛起
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-07-10
  • 中国大陆半导体市场规模近4000亿元

    全球半导体行业高景气周期将持续。同时国内政策支持力度不断加大,由过去单一政策支持转变为政策和资金共同支持,扶持重点将向制造环节倾斜,利好全产业链。

    封测环节技术壁垒较低、人力成本要求高,有利于国内企业在半导体产业链切入。在过去十多年发展中,封测环节一直占据国内 集成电路 产业主导,不过主要被海外IDM厂商的封测厂占据。目前A股封测上市企业已完成先进封装技术布局。 IC设计 领域,在政策支持和终端市场需求强劲的推动下,是半导体产业链上发展快的一环。晶圆制造环节具有极高的资本壁垒和技术壁垒,盈利能力丰厚。过去国内晶圆制造环节发展严重滞后,直接影响国内半导体全产业链发展。未来,国家将加大对晶圆制造环节的政策和资金支持力度。

    国家集成电路扶持基金资金投向预测

    半导体种类非常多

    半导体行业高景气延续

    半导体行业是现代科技的象征。伴随着近几十年现代科技行业的日新月异,以集成电路(IC)为主的半导体行业市场规模不断增长,并成为全球经济的重要支柱。据世界贸易半导体协会(WSTS)统计,2013年全球半导体行业市场规模达到3043亿美元,首次突破3000亿美元大关,较2012年的2916亿美元增长4.4%。这也是半导体行业继2011年和2012年连续两年疲软之后再次恢复正增长。

    半导体行业处于整个电子产业链的上游,也是电子行业中受经济波动影响的行业。半导体行业的产值增速与全球GDP的增长速度高度相关,整体周期性较为显著。

    半导体行业产品种类繁多,被广泛运用于各行各业。产品主要包括集成电路、 分立器件 、光电子器件和传感器四个大类。其中,集成电路为整个半导体产业核心,可以进一步分为微处理器、逻辑IC、存储器、模拟电路四个子领域。

    2013年全球集成电路、分立器件、光电子器件、传感器市场规模分别为2507亿、182亿、275亿和80亿美元,占比分别为82%、6%、9%和3%。在集成电路行业中,微处理器、逻辑IC、存储器、模拟电路市场规模分别为587亿、848亿、673亿和399亿美元,分别占半导体行业的19%、28%、22%和13%。

    中国大陆半导体行业总体起步较晚,基数相对较低。不过,在人力成本优势和政策红利的双重推动下,海外半导体大厂纷纷来大陆投资建厂,同时本土厂商快速崛起,中国大陆半导体产业呈快速增长态势。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
    2 1N4001 0.19MB 18113次
    3 DAC1220E 0.95MB 16436次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次