处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔FTF2012中国站:提供注重降低能耗的解决方案[图]

飞思卡尔FTF2012中国站:提供注重降低能耗的解决方案[图]
来源:Ickey新闻 时间:2012-08-15

 今日,飞思卡尔2012技术论坛中国站在北京国贸大饭店隆重举行。人头攒动的会场和展台都显示出了这次峰会的盛大,其实,从2005年起,飞思卡尔技术论坛(FTF)就一直是半导体业内公认的技术盛会,本次报名参加的人数再次超过了预期。
 
 早在两个月前在美国举办的FTF2012中,受关注的莫过于飞思卡尔当时刚刚继任的CEO 雷格·罗易(Gregg Lowe),这个刚刚从TI模拟事业部高级副总裁的位子上跳转过来模拟业务老手,是否会对负债累累的飞思卡尔进行大刀阔斧的改革呢?然而同在美国FTF2012中的表现一样,如今这位刚刚继任两个多月的CEO并未透露其一丝一毫的动向,仅仅作为主题演讲中“主持人”一角在公众面前出现。倒是其他几位高管们热情高涨,对各自部门的产品和优势做了全面的展示。

 

飞思卡尔新任CEO Gregg Lowe
 

 罗易首先对公司几大基础业务做了介绍和展望,他表示,公司除了保持在网络处理器、汽车电子与MCU这几大领域的强项之外,还将加强在交付软件上,为客户提供更加完整的解决方案。同时,在汽车领域飞思卡尔将推进能效、安全、互联的解决方案,并坚信飞思卡尔会带来改变生活的创新。

 


 
 网络架构事业部的总经理Tom Deitrich表示,全球到2020年之前将有500亿台设备联网,而数据中心占全球能源消耗的2%,并且以20%的速度增长,因此,降低数据处理能耗将是急需解决的问题,同时数据安全与带宽问题也是业内面临的两大挑战。客户需要一体化的平台解决方案来满足不断增长的用户需求,这就是飞思卡尔下一代的Layerscape架构,一个以软件和编程能力为主的方法。极大的编程灵活性和架构可扩展性可在网络上进行实时软控制、保护软件投资,并有助于确保不断演进。
 
 而在介绍微处理器进展时,飞思卡尔汽车、工业和多市场解决方案事业部总经理Reza Kazerounian通过一个震撼全场的demo霸气地向与会者展示了飞思卡尔基于ARM Cortex-M0+的Kinetis L系列MCU强大的低功耗能效。
 
 这个demo通过与TI、Microchip和瑞萨三家同级MCU的比较展示了Kinetis L系列MCU优越的低功耗能效。

 

 


 
     此外,现场展示解决方案中汽车电子的方案占绝大部分比例,这也显示出飞思卡尔在这一领域的绝对领导地位。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次