处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Android L令iPhone用户嫉妒的UI设计

Android L令iPhone用户嫉妒的UI设计
来源:腾讯数码 时间:2014-07-09
如果你是一个狂热的Android粉丝,那么在未来几个月中一定会发现很多变化。其中,便是Material Design全新设计语言带来的界面效果,这是一个简洁、流畅、多彩的新界面,将横跨手机、平板、智能手表等多种平台,实现统一的使用体验。事实上,除了整体外观的变化,Material Design还拥有各种交互及视觉上的变化,很多部分都要比苹果的iOS 8更加赏心悦目,下面就是几个值得关注的部分:
以颜色突出重点

Material Design的重要组成部分是颜色,并且通过不同颜色来突出重点,增强使用体验。比如上图应用中,使用紫色底色来突出加大、高亮的标题,更加直观。
对称几何形状图标

Android L的应用程序图标基于对称的几何形状,看上去非常简洁、流行。
图标样式与此前基本相同

谷歌(微博)表示,Android L的系统应用图标基本延续了此前的样式,但设计风格改为Material Design,意味着它们看起来更棒,但老用户不会认不出。
浮动操作按钮

浮动操作按钮将会成为Android L应用非常普遍的一种设计,比如上图中的Gmail,可以实现更好的操作感受。
触摸动画效果

系统内置的应用集成了全新的触摸动画效果,实现更好的交互体验,比如上图中的计算器应用。
滑动更流畅

Android L的滑动效果将更加流畅,谷歌将其比喻为“在一张桌子上滑动一张纸”。
颜色和动画强调操作区域

颜色和动画在Android L中完美搭配,用以凸显可操作的区域。比如上图的音乐播放器,几乎所有人都可以眼找到播放按键。
统一性

谷歌希望在所有平台上都采用相同的设计语言,来实现更统一的使用体验。所以Android L和Chrome OS的很多应用都具有相同的设计风格。
更大胆、鲜明的颜色

谷歌鼓励软件开发人员使用高对比度、鲜明的颜色来开发Android L应用,所以预计在未来,我们会看到更多令人赏心悦目的应用程序更新。
自适应菜单栏

Android L对菜单栏设计也进行强化,在滚动操作时菜单栏会自动隐藏,而停止滚动时会自动出现。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次