来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-09
OFweek 电子工程 网讯:根据IDC发布的《中国智能终端市场季度跟踪报告(2014年一季度)》,2014年一季度中国智能终端市场(包括PC,平板电脑,智能手机)出货量约为1.2亿台,环比上升8.4%,同比上涨24.1%。IDC数据显示, 芯片 厂商中联发科在智能终端市场份额一路上涨,2014年一季度达34.6%。尤其在中低端市场(300美元以下),联发科的份额在50%左右。位列第二的高通在中高端市场(100美元及以上)依然保持明显优势。在高端市场(300美元及以上),高通、英特尔、AMD、苹果等传统知名芯片厂商纷纷汇聚于此。IDC中国终端系统研究部高级研究经理武止戈表示:“《国家 集成电路 产业发展推进纲要》的推出将有助于国产芯片厂商扩大其在低端智能终端市场的份额,市场竞争格局也将进入变革期。”
1.展讯在低端市场(100美元以下)的份额达24.1%
展讯借助中国移动TD-SCDMA生态系统市场抢占市场份额,通过与本土厂商合作在入门级产品市场进行竞争,今年一季度其在低端市场的份额达到24.1%。从2013年开始,展讯研发并推出了HSPA芯片用以拓展HSPA市场,目前市场销量增长比较明显。此外,借助中国移动在4G市场的推广,展讯会继续在TD-LTE市场发力。
2.4G在智能手机占比迅速增长,其中高通占比达32.1%
随着2013年12月4G牌照的发放,4G智能手机出货量迅速增长。一季度4G智能手机出货量达661万部,在智能手机的市场份额达到6.4%。政府大力推进4G手机,预计2014年出货量将达到1.2亿部,市场占比达27.5%。在4G市场中,高通借助其技术优势和对市场节奏的把握能力,已在时间与OEM厂商合作量产4G产品进入了中国市场。2014年一季度,高通在4G手机的市场份额达到32.1%。
3.英特尔发力移动智能终端市场
英特尔通过其在芯片领域的品牌影响力在平板电脑市场发力,一季度其在平板市场份额增至5.3%,同比增长显著。同时,英特尔通过补贴的形式扩大了其在中低价位段移动芯片市场的份额,并推动自身生态系统的构建。这将有助于英特尔在移动芯片领域市场份额的继续提升。此外,微软将在下半年推出500和800元两档平板电脑,这一利好使英特尔平板更具竞争力。